在中小型企业中使用机器人有哪些好处?
自动化不仅适用于大型企业,即使是中小企业(SMEs)也可以凭借机器人技术提高生产力并取得成功。机器人可以帮助您在熟练工人短缺的情况下提高生产力,并使您成为更受欢迎的雇主。这是因为机器人可以将您的团队从繁重、单调乏味且耗时的任务中解放出来。从一台机器人开始,您可以提高生产力、扩大业务范围,并对客户需求做出灵活的响应——即使是小批量生产。
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
得益于 KUKA 的易用性、灵活的应用选项和7×24 小时服务,中小企业也能非常方便的使用机器人技术。
自动化不仅适用于大型企业,即使是中小企业(SMEs)也可以凭借机器人技术提高生产力并取得成功。机器人可以帮助您在熟练工人短缺的情况下提高生产力,并使您成为更受欢迎的雇主。这是因为机器人可以将您的团队从繁重、单调乏味且耗时的任务中解放出来。从一台机器人开始,您可以提高生产力、扩大业务范围,并对客户需求做出灵活的响应——即使是小批量生产。
凭借KUKA的自动化解决方案,ZIMM GmbH 可以灵活地制造从毛坯到成品组件的30 种不同类型工件。在一个模块化的制造单元中,上料机器人将金属毛坯件送入铣床。机器人减轻了这家升降齿轮制造商员工的重体力劳动,使他们能够承担更重要的任务。此外,ZIMM GmbH现在在夜间和周末使用无人值守的班次,进而提高了竞争力。下一个工序中,同样使用了机器人来处理毛刺和清洁零件
在Gindele GmbH的一个高度灵活的机器人单元中,一台小型机器人负责处理注塑机和后续复杂的工序。该应用的目标是优化可反复使用的塑料餐具的多段加工过程。这台六轴机器人不仅能够灵活地支持团队,还可以安全地抓住复杂的工件。此外,该工站的设计适配流水线,使其可以紧邻注塑机放置。
结论:目标达成。
得益于螺钉紧固机器人以及适配的KUKA软件,波兰的集成商Qbig实现了洗衣机门的自动化组装。当各种玻璃和塑料零件在传送带上移动的同时,KUKA的多关节机器人可以通过精确定位跟随它们移动,并使用螺栓固定它们。作为最终客户的家用电器制造商,对该系统的短节拍和高效率感到非常满意。此外,自动化还使现场的组装技员的工作更加轻松。
通过KUKA的自动化解决方案,STELA Laxhuber GmbH 现在可以实现 10 倍的焊接速度,并保持较高的质量。这意味着,他们现在只需要 50 分钟即可完成一个风扇的焊接,而不是一整天。在这套完全满足生产需求的工站中,焊接机器人以始终如一的高精度接管了该工序。尽管缺乏技术工人,该公司依然能够处理大量订单,并得到了良好的支持
我们的 LBR iisy 协作机器人在质量控制方面为 FMO Surface GmbH 提供支持。安全在这里是一个很重要的问题。这家专门从事塑料表面处理的公司依靠协作机器人与摄像头的配合来完成检测工序。这样可以快速、可靠地检查总线连接器上的 DataMatrix 码的质量。即使没有安全围栏,协作机器人与员工的互动也是非常安全的,这为公司节省了大量时间。即使是编程初学者,也可以轻松操作协作机器人;几分钟内就可以启动它并轻松切换到其他任务。
台湾六协兴业股份有限公司使用多台工业机器人,打磨及抛光 Atlantic Chef 品牌的烹饪刀片。执行这项操作时,一台机器人抓取刀片并将其固定在磨床上;另一台机器人专门负责研磨。机器人系统和软件使其能够加工各种类型的刀具,同时保持稳定的产品质量。正因如此,这家有160名员工的公司成功地降低了废品率和材料消耗。工业机器人不仅占用空间少、允许实时维护,还可以实现高重复精度。
在Fiedler私人酿酒厂,一台码垛机器人将运来的空瓶从托盘上装载到输送系统上。这台五轴机器人将来自灌装工厂的饮料箱直接从滚筒输送机放到托盘上。它的夹爪可以同时提起多达四个啤酒箱,大大减轻了员工的负担。有限的空间对它而言也不是问题。由于有了码垛机器人,员工可以承担更具挑战性且不费体力的任务。从长远来看,这有助于保障精品啤酒的高品质。
更大的批量、更高的效率与有限空间的充分利用相结合:从铸造到装配,Hermann Hauff GmbH&Co.KG已完全实现了洗碗机上篮滚轮的自动化生产。作为该系统的组成部分,一台上下料机器人以极高效率和精度,连续进行着注塑机上下料工作。根据他们自己的评估,这家中型企业在机器人的协助下节省了四到五台注塑机。此外,Hauff还依靠机器人进行码垛工作,使得原本的重体力劳动变得轻松而高效。
您不必学习编程,也不必成为机器人专家即可实现生产自动化。KUKA 让您能够更轻松开始使用经实践测试的专业技术,以及相应的工艺程序包。凭借各种应用软件包及全面的软件和服务组合,KUKA 为每个中小企业提供简单且高效的解决方案。KUKA 系统合作伙伴的全球网络(包括集成商、软件合作伙伴和机器人专家在内)可以直接在现场为您提供帮助。系统合作伙伴非常熟悉您的产业,为您量身打造自动化支持,并协助您完成调试及其他工作。
如果您想知道机器人单元的工作情况,并想知道需要硬件和软件才能顺利投入运行的工作步骤,您可以亲自查阅。点击我们的机器管理工作单元示例,并详细了解自动化过程:
机器人应该适合团队与商店内的机器。这就是为什么我们规划您的任务所需的所有组件,例如:
机器人单元必须如同量身订做的西装一样合身:尽可能使用更少的空间,提供更大的安全性。KUKA 提供:
我们的工程师和 IT 专业人员确保中小企业拥有量身订制且具成本效益的组件和技术供其使用。我们同时提供:
机器人可以焊接、切割、黏合、抛光、钎焊、包装和码垛。您的 KUKA 系统合作伙伴将为您的自动化查找合适的附件,让每个工业机器人或协作机器人成为多功能工具:
KUKA 提供全方位的工业机器人来应对各种操作挑战。受益于:
KUKA smartPAD 令人印象深刻,是一款通用且易于使用的手持编程器。更多优势:
KUKA 系统合作伙伴在机器人技术和编程方面拥有专业知识,并了解您的产业他们为您提供:
如果您有任何疑问或问题,KUKA 服务部门可全天候 24 小时为您答疑解惑。