KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - Echtzeiterweiterung CeWin KUKA Industrieroboter - Echtzeiterweiterung CeWin
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupPresse/EventsNewsEchtzeiterweiterung CeWin
Unternehmen
Presse/Events
News
Produkt News
Messen/Events
Links
Specials
Produkte
Lösungen
Customer Services
Training
Vertrieb

Die Windows Echtzeiterweiterung CeWin® zeigt, was Fortschritt heißt

   
Aktualisierte Version der Echtzeitplattform CeWin® der KUKA Controls GmbH bietet zahlreiche neue Zusatzfunktionen
Weingarten/Augsburg. Die KUKA Controls GmbH gab heute die Herausgabe von CeWin® 3.1 bekannt. Diese technisch ausgereifte und äußerst fortschrittliche Software ermöglicht es, das Echtzeitbetriebssystem Microsoft Windows CE .NET® mit Windows XP Embedded® auf derselben CPU zu betreiben. Die beiden Betriebssysteme ergänzen sich hierbei in der Weise, dass lediglich die jeweiligen Vorteile zum Tragen kommen. Mit CeWin® können somit Echtzeitapplikationen unter Beibehaltung der vollen Echtzeitfähigkeit gesteuert werden. Zudem sind neben einer benutzerfreundlichen Bedienung zahlreiche Möglichkeiten zur Visualisierung durch die Nutzung von Applikationen unter Windows XP Embedded® gegeben.

CeWin® wurde nun in der neuen Version 3.1 weiter verbessert und mit zahlreichen neuen Features ausgestattet. Unter anderem wird nun die aktuelle  Windows Echtzeitbetriebssystemversion CE .NET® 4.2 unterstützt. Außerdem wurde ein Event-System hinzugefügt zum Synchronisieren von Abläufen auf beiden Betriebssystemen, sowie ein Shared Memory eingerichtet, das einen schnelleren und bequemeren Datenaustausch zwischen Windows XP Embeddedâ und  Windows CE .NET® ermöglicht. Ein völlig neues Feature stellt der integrierte Web-Server dar. Er kann beispielsweise zur Systemadministration verwendet werden.

Ein wesentlicher Fortschritt, vor allem hinsichtlich der Ausfallsicherheit, ist durch die verbesserte Reaktion auf Windows-Systemfehler gegeben. Sollte ein solcher Fehler auftreten, z.B. ausgelöst durch einen fehlerhaften Treiber, arbeitet Windows CE .NET® völlig ungestört weiter und wird durch ein Event darüber informiert, so dass hier entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können. Dabei kommt es zu keinerlei Einschränkungen in der Echtzeitfähigkeit und zu keiner Erhöhung der Latenzzeiten auf der Echtzeitseite.

 

Über KUKA Controls GmbH

Die KUKA Controls GmbH, Weingarten, ist eine hundertprozentige Tochter der KUKA Roboter GmbH, Augsburg. Die KUKA Roboter GmbH ist ein Unternehmen der IWKA Aktiengesellschaft und gilt als weltweit führender Hersteller von Industrierobotern. Die Kernkompetenzen der KUKA Controls GmbH liegen in den Bereichen Betriebssysteme, Echtzeitapplikationen, Steuerungshardware und Schaltschrankentwicklung. Tätigkeitsschwerpunkt ist der weitere Ausbau der Technologieführerschaft der KUKA Roboter GmbH in PC-basierten Echtzeitsteuerungen. Gleichzeitig sollen die Produkte der KUKA Controls GmbH im Bereich Echtzeitbetriebssystem-Erweiterungen für unterschiedlichste Anwendungsgebiete anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuka-controls.de

 

Über KUKA Roboter GmbH

Die KUKA Roboter GmbH mit Sitz in Augsburg ist ein Unternehmen der IWKA Aktiengesellschaft (Karlsruhe) und gilt als weltweit führender Hersteller von Industrierobotern. Die Kernkompetenzen liegen in der Entwicklung und Produktion sowie im Vertrieb von Industrierobotern, Steuerungen, Software und Lineareinheiten. 2002 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 250 Mio. Euro.

Erscheinungstermin:

17.03.2004

Pressemitteilung zum Download (Word-Format)

Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter
KUKA Robot Group
Leiter Unternehmens- kommunikation
Jürgen Schulze-Ferebee
Tel.: +49 821 4533–3318
presse@kuka.com