KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - Geschwindigkeitsprofi aus Augsburg KUKA Industrieroboter - Geschwindigkeitsprofi aus Augsburg
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupPresse/EventsNewsGeschwindigkeitsprofi aus Augsburg
Unternehmen
Presse/Events
News
Produkt News
Messen/Events
Links
Specials
Produkte
Lösungen
Customer Services
Training
Vertrieb

Geschwindigkeitsprofi aus Augsburg

   
KUKA Roboter stellt neuen Konsolroboter vor – KR 16 KS-S
Geschwindigkeitsprofi aus Augsburg
Geschwindigkeitsprofi aus Augsburg
Augsburg / Düsseldorf, Oktober 2007 – Mit einer Messeneuheit für die Kunststoffindustrie präsentiert sich die Augsburger KUKA Roboter auf der „K 2007“ in Halle 11 Stand 04D. Vorgestellt wird der KR 16 KS-S, der das Produktportfolio im Bereich Konsolroboter abrundet Als Speedvariante der herkömmlichen KUKA Konsolroboter wird er auf der Branchenleitmesse ordentlich für Wirbel sorgen.
Dank ihrer vergrößerten Arbeitsraumtiefe und der verringerten Baugröße sind die praktischen KUKA Konsolroboter nicht mehr aus der Kunststoffbranche wegzudenken. Flexibel können sie zum Beispiel auf Spritzgießmaschinen platziert werden und ersetzen vielerorts herkömmliche Lösungen.
Als Geschwindigkeitsprofi eignet sich der KR 16 KS-S ideal für Spritzgießmaschinen mit einer Schließkraft zwischen 100 bis 500 Tonnen. Zwischen den flinken Kleinrobotern KR 5 scara und KR 5 sixx für die Automatisierung der Kleinmaschinen (25 bis 200 Tonnen Schließkraft) und den größeren KUKA Konsolroboter (für Maschinen über 500 Tonnen Schließkraft), findet er seinen Platz im KUKA Produktportfolio.).
KUKA Roboter gibt Gas
20 Prozent an Geschwindigkeit kann KR 16 KS-S im Vergleich zu seinen Konsolroboterkollegen zulegen, wenn er richtig in Fahrt ist. Wie dies dann aussieht, demonstriert die KUKA Roboter an dem Exponat „Speedtower“. In einer Art Geschwindigkeitskreislauf können Messebesucher dem KR 16 KS-S bei seinen Schnellentnahmen zusehen. Flink greift er ein Bauteil aus einem Maschinenmodell, das er dann in ebenso rasanter Geschwindigkeit an einer anderen Position ablegt. Über ein Transfersystem gelangen die Bauteile zum Roboter zurück, wo dieser sie erneut aufnimmt.
Ausgestattet ist KUKAs Neuling mit dem Application Modul Plastic, bestehend aus einer Ventileinheit auf Achse 3 und einer E67 Schnittstelle. Gesteuert wird der KR 16 KS-S durch die bewährte KR C2 Steuerung. Der Clou dabei: KR C2 ist dank einer Schrankerweiterung in der Lage, zwei Zusatzachsen - das Maschinenmodell und das Transfersystem - mitzusteuern. Die kinderleichte Bedienung durch das KUKA. Smart GUI Studio und der Automatische Greiferwechsel machen den KR 16 KS-S zu einem „Rundumsorglos- Paket“ für jeden Anwender aus der Kunststoffbranche.
KUKA Robotic-Tour 2007
Über 20 Partner und Systemintegratoren, darunter Battenfeld, Krauss Maffei, Engel, Demag Ergotech, ILLIG Maschinenbau GmbH und SAR, zeigen auf der K 2007 die multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten der Automatisierungslösungen mit KUKA Roboter. Die Messebesucher können geradezu eine Robotic-Tour durch die Messehallen unternehmen. Ob im Bereich des Spritzgießens, beim Thermo- oder Blasformen - sie finden KUKA Roboter in allen Kunststoffbereichen der Messe. Mehr Infos über KUKA Roboter auf der K 2007 gibt es außerdem unter www.kuka-k.de.
Erscheinungstermin:

23.10.2007

Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter
KUKA Robot Group
Leiter Unternehmens- kommunikation
Jürgen Schulze-Ferebee
Tel.: +49 821 4533–3318
presse@kuka.com