KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - Der „Titan“ in Japan KUKA Industrieroboter - Der „Titan“ in Japan
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupPresse/EventsNewsDer „Titan“ in Japan
Unternehmen
Presse/Events
News
Produkt News
Messen/Events
Links
Specials
Produkte
Lösungen
Customer Services
Training
Vertrieb

Der „Titan“ in Japan

   
KUKA Roboter präsentiert erstmals auf der iREX 2007 in Japan ihr Leistungsspektrum
Der „Titan“ in Japan
Der „Titan“ in Japan
Tokio, November 2007 - Die KUKA Roboter GmbH, Augsburg, ein Unternehmen der KUKA Aktiengesellschaft präsentiert sich zum ersten Mal auf der Robotik- Leitmesse iREX 2007 in Tokyo, Japan. Hier zeigt Europas führender Anbieter von Industrierobotern nicht nur einen Weltmeister. Denn neben dem KR 1000 titan, dem derzeit stärksten Industrieroboter, zeigt das bayerische Unternehmen den Besuchern einen umfassenden Querschnitt seiner Innovationen und Lösungen- Qualität „Made in Germany“.
Nach der kürzlich erfolgten Gründung der Tochtergesellschaft KUKA Robotics Japan KK will der Anbieter von Industrierobotern seine Präsenz auf der Robotik-Fachmesse nutzen, um seine Position langfristig auf dem welt-größten Robotermarkt zu entwickeln. Die Nähe zu Markt und Kunde ist Anspruch und Erfolgsrezept der KUKA Roboter GmbH. Denn nur so entstehen Beziehungen, die zu zukunftsorientierten innovativen Lösungen führen.
Auf über 25.690 Quadratmeter erstreckt sich die „International Robot Exhibition 2007“ (iREX) in diesem Jahr. Auf der Ausstellerliste finden sich alle Größen der Robotikwelt. Und als solche tritt auch die KUKA Roboter GmbH dort auf. Mit im Gepäck hat das Unternehmen einen Weltmeister: Nach ersten Erfolgen auf dem europäischen und amerikanischen Markt setzt der KR 1000 titan jetzt zum Sprung nach Asien an. So wird er auf der Robotik-Fachmesse erstmals dem asiatischen Publikum präsentiert. Der stärkste Roboter der Welt, der mittlerweile auch im „Guinness-Buch der Rekorde“ verewigt ist, teilt sich in Tokio das Rampenlicht aber mit einer ganzen Reihe KUKA High end Technologien.
Mensch und Roboter sind mit Sicherheit ein gutes Team
KUKA Roboter sind echte Teamplayer. Sie können nicht nur untereinander, sondern auch mit dem Menschen zusammen arbeiten. Auf der iREX wird den erwarteten 130.000 Besuchern gezeigt, wie diese Zusammenarbeit mit KUKA Robotern aussieht. In einer Lichtbogenschweißzelle werden die beiden Querschnittstechnologien KUKA RoboTeam und KUKA SafeRobot kombiniert. Ein vollsynchronisiertes RoboTeam - bestehend aus einem KR 210 und zwei Lichtbogenschweißrobotern des Typs KR 6 arc - bearbeitet einen Fahrradrahmen. Mit Hilfe einer handgeführten Robotertechnologie kann ein Mensch bereits im Arbeitsprozess die Schweißnaht überprüfen.
KUKA.CAMRob
- kombiniert mit dem ApplicationModul „Milling“ und einem absolutgenau vermessenen KR 60 HA - ist das weltweit erste Komplettsystem zur automatischen CNC-Bearbeitung mit einem Roboter.
Standardlösungen für den Reinraum
Mit einer Traglast von 210 kg, einer Reichweite von über 3000 mm, einer Speziallackierung und modifizierten Dichtungen, empfiehlt sich KR 210 CR für den technischen Reinraum. Er erfüllt die Luftreinheitsklasse 4/5 gemäß ISO 14644-1 (EUROPA).
Ein Spezialist für die Lebensmittelbranche
Edel und aus Stahl ist der KR 15 SL. Er bringt in der Lebensmittelverarbeitung besondere Hygienevorteile. Durch glatte Oberflächen wird das Anhaften von Lebensmittelrückständen weitgehend verhindert. Einer Reinigung mit Säuren und Laugen gegenüber ist der KR 15 SL unempfindlich. Und mit seiner integrierten Energiezuführung eignet er sich auch ohne zusätzliche Schutzhülle sehr gut für Reinraumbedingungen.


Praktisch und platzsparend integriert sich KR 40 PA nicht nur in das Standkonzept der KUKA Roboter GmbH, sondern in jede Logistikanlage. Durch seine leichte Aluminiumbauweise und dem kohlefaserverstärkten Kunststoffarm ist er ein echter Schnelligkeits- und Flexibilitätsprofi.

Erscheinungstermin:

29.11.2007

Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter
KUKA Robot Group
Leiter Unternehmens- kommunikation
Jürgen Schulze-Ferebee
Tel.: +49 821 4533–3318
presse@kuka.com