|
KUKA Roboter präsentiert auf der CeMAT flexible Lösungen für die Intralogistik |
 |
| Hannover, Mai 2008 – Wie man die Produktvielfalt eines Warenverteilzentrums begreifen kann, zeigt KUKA Roboter auf der CeMAT 2008: Durch innovative Greiftechnik in einer Roboteranwendung zum Lagen-Depalettieren. Auf Stand C18 in Halle 27 zeigt Europas führender Anbieter von Industrierobotern ein Robotersystem auf Basis eines KR 500 -570 PA. Dieses System ist durch ein integriertes Sensor- und Softwarekonzept auf die vollautomatische und flexible Handhabung vieler verschiedener Produkte und Verpackungsvarianten vorbereitet. |
 |
 |
| In der Logistik und insbesondere in der Warenkommissionierung steckt ein erhebliches wirtschaftliches Optimierungspotential. Die monotone, körperlich belastende Tätigkeit ist als Argument für eine Automatisierung in diesem Bereich seit langem bekannt. Immer neue Verpackungsvarianten und immer weniger Verpackungsmaterial sind aus Sicht der Produkt-Hersteller und aus Sicht der Verbraucher ökonomisch wie ökologisch sinnvoll. Es stellt aber die Automatisierer und deren Kunden vor große technische Herausforderungen. Entwicklungen, auf die KUKA Roboter mit flexiblen Lösungen reagiert. |  |
|
 | Hohe Verfügbarkeit bei minimiertem Aufwand |  |  |
| Wie sich diese bewältigen lassen, zeigt KUKA auf der CeMAT. In einer Endlosschleife depalettiert ein KUKA Roboter unterschiedliche Palettenlagen mit einer Greiftechnik, bei der die Produkte mittels Reibrollen auf zwei Trägerplatten aufgewälzt werden. Mit diesem System lassen sich viele Produkte bzw. Verpackungstypen depalettieren, bei denen konventionelle Technologien bisher versagt haben. Das Lagen-Depalettieren wird dabei über sehr geräuscharme Servo-Motoren angetrieben. Das gesamte Greifsystem wird über die KR C2 Robotersteuerung mitgesteuert. Ein System, dass übrigens auch Zwischenlagen handhaben kann. Ein wichtiger Kundennutzen liegt im sehr schnellen Anlagenhochlauf. Der wird durch eine integrierte Datenbank mit hinterlegten Parametersätzen und einfachen, sinnfälligen Bedienoberflächen unterstützt. Der Inbetriebnahmeaufwand mit Produkten bzw. ganzen Produktgruppen wird dadurch auf ein Minimum reduziert. Das Lagen-Depalettiersystem der KUKA Roboter GmbH bietet dem Kunden eine sehr produktschonende Handhabung und kurze Zykluszeiten. Zusätzlich garantiert das System auch eine hohe Anlagenverfügbarkeit durch ein intelligentes Sensorkonzept zur Kollisionsvermeidung und eine hohe Prozessstabilität. |  |
|
 | Die Zukunft der Intralogistik ist orange |  |  |
| | Das breite Produktportfolio der KUKA Roboter GmbH vom Roboter über die Steuerungs- und Antriebstechnik bis hin zu Applikationsmodulen wie z.B. die KUKA Conveyor Synchronisation bietet ein beinahe unerschöpfliches Spektrum an Lösungskonzepten. Diese erstrecken sich vom Lagen-Depalettieren über das Inline-Palettieren, das Gemischte Palettieren sowie Lagen-Kommissionieren bis hin zu verschiedenen Anwendungen im Tiefkühllager bei -30°C. Wie diese individuell auszugestalten sind, können Besucher am KUKA Roboter Stand C18 in Halle 27 erfahren. |  |
|
|
|
 |
|
 |
 |
Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter |
 |
KUKA Robot Group
Leiter Unternehmens- kommunikation
Jürgen Schulze-Ferebee
Tel.: +49 821 4533–3318
presse@kuka.com
|
 |
 |
|