Power de KUKA Roboter para la industria metalúrgica

KUKA Roboter se ocupa de animar la EuroBLECH con soluciones innovadoras para la soldadura al arco, el plegado y la preparación de envíos
Hannover/Augsburgo, octubre de 2008 – En estos días, la feria EuroBLECH abre sus puertas en Hannover a un amplio público internacional. La feria ofrece a KUKA Roboter la plataforma idónea para presentar a los especialistas del sector sus nuevas soluciones entorno a la soldadura al arco y el plegado de chapas. En su stand G 38, pabellón 11, KUKA presenta al equipo ideal para aplicaciones de soldadura en atmósfera protectora, un equipo formado por los robots KR 5 arc y KR 5 arc Hollow Wrist, los expertos en soldadura, y la nueva mesa de posicionamiento KUKA Posiflex 5, en el que cooperan 29 ejes en total.

Para esta edición de la EuroBLECH, KUKA Roboter se ha decidido conscientemente por presentar al mercado una solución para la soldadura en atmósfera protectora y proseguir así la historia que comenzó al fin del último año con la presentación de los expertos en soldadura KR 5 arc y KR 5 arc HW (Hollow Wrist).

29 ejes sincronizados en el proceso de soldadura
Dos robots KUKA del tipo KR 5 arc forman equipo con dos robots KR 5 arc HW y con la nueva mesa de posicionamiento KPF 5, sincronizando durante su trabajo 29 movimientos de eje. La mesa KPF 5 cuenta con cinco ejes, puede cargar hasta 500 kg en cada lado y se adapta de forma flexible a complejos conceptos de instalación. Los robots de soldadura de KUKA están equipados con accesorios de EWM Merkle, Fronius, Kemppi, TBi, Dinse y Binzel Abicor, ofreciendo con ello la flexibilidad exigida por el mercado.
Nuevas soluciones y atracciones
En su participación en la feria, KUKA Roboter no sólo se concentra en la soldadura. En el sector del plegado también hay novedades: En la célula KUKA SmartBend, los visitantes a la feria pueden observar como un robot KUKA efectúa el plegado en una prensa de plegado de Gasparini. Y equipado con la tecnología de Scape, un KR 16, una de las atracciones principales, muestra una recogida de contenedores.
 
Con estas soluciones elaboradas hasta el último detalle y las competencias ampliadas para el sector de la chapa y el metal, KUKA Roboter GmbH demuestra una vez más que su foco de atención está puesto en el cliente y que los deseos de éste contribuyen a perfeccionar la gama de productos. El espíritu de equipo en KUKA Roboter no sólo lo fomentan los robots.


Esto queda reflejado en la grande red de compañías asociadas de KUKA Roboter que le permite presentar sus aplicaciones y soluciones también en los stands de sus socios. Vale la pena echarles un vistazo.

Fecha de edición

10.10.2008

Informaciones adicionales
www.kuka-euroblech.com
Preguntas? Gustosamente le ayudamos
KUKA Robot Group
Comunicación empresarial
Juergen Schulze-Ferebee
Tel.: +49 821 4533–3318
presse@kuka.com

URL:
http://www.kuka-robotics.com/spain/es/pressevents/news/NN_081010_EuroBLECH_KUKA_Power_Team.htm
© KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Reservados todos los derechos