KUKA Robots industriales
KUKA Robots industriales - KUKA Roboter ya tiene campeón mundial KUKA Robots industriales - KUKA Roboter ya tiene campeón mundial
Descargar 
Contacto 
EspañaPrensa/EventosNoticias de productosKUKA Roboter ya tiene campeón mundial
Empresa
Prensa/Eventos
Noticias
Noticias de productos
Ferias/Eventos
Vínculos
Especial
Productos
Soluciones
Soporte Técnico
Formación
Ventas

KUKA Roboter ya tiene campeón mundial

   
Novedad mundial en el mercado: el nuevo robot KR 1000 titan
KUKA Roboter ya tiene campeón mundial
KUKA Roboter ya tiene campeón mundial
Augsburgo/Rottweil 2007 – KUKA Roboter GmbH presentó su nuevo producto a nivel mundial con una entrada en el Libro Guiness de los Récords. El KR 1000 titan es el primer robot industrial del mundo que presenta un alcance de 3200 mm y una capacidad de carga de 1000 kilogramos. Con la histórica central eléctrica de Rottweil como escenario, el robot titan de KUKA ha demostrado por primera vez en público su poderío. Los asistentes al evento tuvieron la ocasión de cargarlo con pesas. KUKA Roboter ofreció además una agradable velada a sus invitados, en la que contaron con la presencia de interesantes y famosas personalidades como, por ejemplo, Heiner Brand, entrenador del equipo alemán de balonmano, cuyo sueño de convertirse en campeón mundial se hizo realidad.
KUKA Roboter conoce los retos a los que se enfrentan el hombre y la máquina y conoce las exigencias de sus clientes. Pues sólo aquel que anticipa lo que será necesario en el mercado el día de mañana puede desarrollar ideas capaces de implementarse y batir récords. El robot KR 1000 titan no sólo es todo un campeón en cuanto a capacidad de carga, sino que es, además, un verdadero conglomerado de tecnologías, combinando capacidad de carga, alcance y precisión con un concepto de accionamiento innovador.
Hay muchos sitios fantásticos donde se hubiera podido presentar este desarrollo más nuevo. Pero para el "titan", el robot más fuerte del mundo, sólo había un sitio para reflejar de manera optimal su carácter único: una central eléctrica! Por ello, la empresa KUKA Roboter celebró el debut mundial de su producto más reciente en la histórica central eléctrica de Rottweil en compañía de clientes, periodistas y personalidades famosas. 
Durante este evento no sólo pudo admirarse a este titán, sino que además se quiso, junto con él, marcar el récord mundial. ¿Y quién mejor que Heiner Brand, entrenador del equipo campeón del Mundial de Balonmano, podría coordinar este cometido?

Pesa a pesa se fue cargando la haltera que mantenía agarrada el KUKA titan hasta alcanzar los mil kilogramos. Este mérito se vio recompensado con la entrada en el Libro Guiness de los Récords.
Información exclusiva
Además de haber visto cómo se batió el récord y haber disfrutado de un grandioso espectáculo de baile y acrobacia, se ofreció mucha información relativa a este coloso de la fuerza. De ello se ocuparon aquellas personas que han acompañado al robot durante la fase de desarrollo de más de un año y que lo conocen desde el principio.  Así, el KUKA tintan se vio rodeado no sólo de su equipo de ingenieros, sino también de todos los colaboradores de KUKA, quienes tuvieron la ocasión de conversar con interesantes invitados sobre la motivación y los datos técnicos de esta innovación y de las ventajas que ofrece a los clientes.
Fecha de edición

09.05.2007

Preguntas? Gustosamente le ayudamos
KUKA Robot Group
Comunicación empresarial
Juergen Schulze-Ferebee
Tel.: +49 821 4533–3318
presse@kuka.com