Call for Participation: Real-world Interaction Challenge

KUKA Innovation Award 2018

Der KUKA Innovation Award geht in die nächste Runde: Bis zum 2. Juli können Nachwuchsforscher aus aller Welt ihre Konzepte zum Thema „Real-world Interaction Challenge“ einreichen. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 20.000 Euro.

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stehen diesmal die Interaktion eines Roboters auch außerhalb des industriellen Umfelds und die direkte Unterstützung des Menschen durch den Roboter. Die Anwendungen sollen so realitätsnah wie möglich gestaltet und präsentiert werden. 

Um die Konzepte vergleichen zu können, stellt KUKA den Finalteams jeweils einen flexFellow zur Verfügung – eine ortsflexible Robotereinheit, auf der ein KUKA LBR iiwa montiert ist, ein sensitiver Leichtbauroboter für sichere Mensch-Roboter-Kollaboration. Zudem steht ein 3D-Vision-Sensor des Start-Ups Roboception zur Verfügung.

KUKA Innovation Award 2018: The Challenge

Wir freuen uns auf spannende Konzepte aus den Bereichen Medizin-, Service- und Heimrobotik, die über den bisherigen Industrieschwerpunkt des Awards hinausgehen.

Dr. Bernd Liepert, KUKA Chief Innovation Officer und Schirmherr des Innovationswettbewerbs

KUKA Innovation Award 2018: So klappt es mit der Bewerbung

Bis zum 2. Juli 2017 können Interessenten in unserem Call for Participation ihre Bewerbung an innovationaward@kuka.com schicken. Die Formalia und Anforderungen sind in den Application Details ab Seite 3 genau beschrieben.

Beworben? So geht es weiter

Eine internationale Fachjury wählt bis zum 20. Juli 2017 aus allen Einreichungen die besten Konzepte aus. Die Finalisten haben danach neun Monate Zeit, ihre Ideen zu verwirklichen. Sie stellen ihre Entwicklungen 2018 auf einer großen Leitmesse einem internationalen Fachpublikum vor, auf der die Jury den Sieger des renommierten Wettbewerbs kürt.

Der Zeitplan für die Bewerbung

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

okay