“Hello Industrie 4.0”
Augsburg, Februar 2015 – Bei KUKA können sich die Besucher der diesjährigen Hannover Messe mit der zunehmenden Digitalisierung der Produktion und der kooperativen Vernetzung von Mitarbeitern und Maschinen auseinandersetzen.
10. Februar 2015
Auf der Hannover Messe zeigt KUKA die orange Fabrik der Zukunft
KUKA SETZT SCHWERPUNKTE: MOBILITÄT, STEUERUNG UND MENSCH-ROBOTER-KOLLABORATION
ANWENDUNGEN FÜR DIE WAREHOUSE-LOGISTIK
Mit dabei auch zum ersten Mal das neueste Mitglied in der KUKA Familie: Swisslog. Die Schweizer Logistik-Profis präsentieren auf dem KUKA Stand, wie Roboter und mobile Warehouse-Logistiklösungen zu maximaler Flexibilität verbunden werden und damit die Produktivität erhöht werden kann.KUKA INDUSTRIES STELLT SICH VOR
KUKA Industries zeigt unter anderem eine Standardlösung für eine Anlagensteuerung und die einfache Auswertung von Produktionskennzahlen aus der Steuerungsebene. Auch die Bedienmöglichkeiten über das reisPAD, TouchPC oder vernetzte Tablet PCs. Denn hinter dem Namen KUKA Industries verbirgt sich die Reis Maschinenfabrik GmbH & Co.KG, die nach erfolgreicher Integration mit einem Bereich der KUKA Systems zusammengeführt wurde.Bewusster Umgang mit Energie ist nicht nur auf dem KUKA Hauptstand ein Thema, sondern auch beim KUKA-Exponat im Rahmen der VDMA-Initiative „Blue Competence“, ebenfalls in Halle 17. Hier haben Messebesucher die Gelegenheit, auf einem Fahrrad gegen den Roboter im direkten Duell anzutreten – dabei geht es aber nicht um Schnelligkeit, sondern um die bessere Energieeffizienz.
KUKA INNOVATION AWARD GEHT IN DIE ZWEITE RUNDE
Die direkte Zusammenarbeit von Mensch und Roboter steht auch beim diesjährigen KUKA Innovation Award im Vordergrund: Aufgabe der Bewerber war es, eine Anwendung oder Schlüsseltechnologie mit dem KUKA Leichtbauroboter LBR iiwa zu entwickeln. Die Finalisten unter den Forscherteams stellen ihre Applikationen auf der Hannover Messe aus, auf der KUKA den mit 20.000 Euro dotierten Preis verleiht.Mit einem weiteren Exponat greift KUKA die Verbindung von Mensch und Roboter auf: Auch in diesem Jahr haben die Besucher der Hannover Messe die Gelegenheit, eine Fahrt mit dem KUKA Robocoaster zu wagen.
Darüber hinaus sind Produkte aus dem Hause KUKA an zahlreichen weiteren Ständen von System- und Technologiepartnern des Augsburger Hightech-Konzerns im Einsatz zu sehen.