KUKA Edutainment
Mithilfe von Robotern Wissen anschaulich vermitteln - für diesen Trend sind die KUKA Roboter bestens geeignet.
Lernen gekonnt mit Unterhaltung verknüpfen ist ein Trend, den viele Science Center, Event-Agenturen, Veranstalter und Aussteller nutzen. Ein KUKA Roboter ist eine Attraktion, um die sich blitzschnell Menschentrauben bilden.
Komplexe Vorgänge und Bewegungsabläufe lassen sich damit publikumswirksam präsentieren. Sechs Freiheitsgrade (6 DOF) machen scheinbar Unmögliches wahr. Fachmessen wie die AUTOMATICA haben KUKA Roboter bereits für Edutainment-Zwecke genutzt.
Der heiße Draht zur Robotertechnik
Spaß, Spiel, Spannung und gleichzeitig etwas über Roboter lernen – das ist der "Heiße Draht" von KUKA. Bei dem Geschicklichkeitsspiel besteht die Herausforderung, einen Ring vom Start bis zum Ziel um ein dünnes, gebogenes Metallrohr zu führen, ohne dieses zu berühren.
Bei jeder Drahtberührung ertönt ein Alarmsignal. Mithilfe des einfach zu bedienenden KUKA Control Panel kann nach einer kurzen Anweisung jeder seine Geschicklichkeit testen. Bei dieser Aufgabe zeigt der KUKA Roboter, wie feinfühlig er verfahren werden kann und wie einfach er zu bedienen ist.
Der "Heiße Draht" kann auch als Hands-on-Erlebnis für die Einführung in die Roboterprogrammierung genutzt werden. Wie wäre es mit einem Programmierwettbewerb, bei dem es gilt, den Durchgang von der Start- bis zur Zielposition so schnell wie möglich zu schaffen?
KUKA lässt die Puppen tanzen
Staunendes Publikum im Science Center oder bei Events: Statt feinfühliger Schauspielerhände bewegt ein KUKA Roboter KR 15 mit Pneumatikgreifer die filigranen Drähte einer Marionette aus der Augsburger Puppenkiste. Menschentrauben bestätigen den hohen Actioncharakter dieser Vorführung.
Da ist es gut zu wissen, dass sowohl die Bewegungsabläufe als auch Umfeld und Puppe an den gewünschten Präsentationszweck angepasst werden können. Für die Vorführung vor großen Zuschauermengen steht ein vermietbares Präsentationspaket bestehend aus Kamera und Großdisplay bereit.
Demnächst vielleicht auch Ihre Attraktion: ein KUKA Roboter als Blockbuster für Science Center, Shopping Malls und Events.