KUKA auf der CIIF 2018

Mit zahlreichen Exponaten auf der diesjährigen China Industrial Industry Fair präsentiert der Automatisierungsspezialist KUKA seine neuesten innovativen Produkte und Industrie 4.0-Lösungen für intelligente Produktion. Wir sehen uns vom 19.-23. September in Shanghai!

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick

Automatisierung auf Rekordniveau: Jedes Jahr werden weltweit mehr Roboter eingesetzt. Dabei wird es immer wichtiger, traditionelles Wissen aus dem Maschinenbau mit Big-Data-Kompetenz zu verbinden und neue Technologien einfach zugänglich zu machen. Wie dieses Zusammenspiel gelingen kann, zeigt KUKA auf der CIIF 2018 in Shanghai.

  • Wann: 19. bis 23. September 2018

  • Wo: Nationales Ausstellungs- und Kongresszentrum, Shanghai, China - Halle 8.1, Stand E174

  • Standgröße: 594 qm

  • Mehr als ein Dutzend Exponate

 

KUKA auf der CIIF 2018: Hallenplan
Sie finden uns in Halle 8.1 im National Exhibition and Convention Center in Shanghai.

Flexible Produktionslandschaften mit mobilen Robotern

Mobile, flexible Robotersysteme und Automatisierungskonzepte erhalten zunehmend Einzug in moderne Produktionshallen.

Auf der CIIF erleben Besucher eine Weltpremiere: Zusätzlich zum neuen KMR iiwa, der in diesem Jahr auf den Markt gekommen ist, präsentieren wir mit dem KMR Cybertech nano erstmalig den Prototypen einer weiteren mobilen Robotereinheit. Der KMR Cybertech nano ist äußerst flexibel und spielt seine Stärken insbesondere in der autonomen Be- und Entladung von Werkzeugmaschinen aus.

Auf der CIIF werden die Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten der mobilen Roboter im Rahmen einer gemeinsamen Demonstration vorgestellt. Gezeigt wird eine Applikation zur Maschinenbeschickung, bei der verschiedene Komponenten transportiert werden.

KUKA KMR Cybertech nano
Mobile Roboter wie der KMR Cybertech nano unterstützen intelligent vernetzte Automatisierungslösungen.

Easy-to-use ebnet den Weg für Robotik im Arbeitsalltag

Mit dem neuen Leichtbauroboter LBR iisy ebnet KUKA den Weg für die Robotik im Arbeitsalltag: schnell zu erlernen, einfach zu verstehen und sofort umzusetzen.

Der Prototyp, der auf der CIIF zu sehen ist, erweitert das Produktportfolio für die Zusammenarbeit mit dem Menschen ganz ohne Schutzzaun. Eine weitere Marktanforderung: die einfache Bedienung der Systeme. Mit dem LBR iisy richtet sich KUKA an eine Zielgruppe, die die Prozesse in der Fertigung sehr gut kennt, aber nicht zwingend einen Roboter programmieren kann.

KUKA LBR iisy
Der LBR iisy ist einfach bedien- und programmierbar - auch per Handführung.

Die Fabrik der Zukunft mit 3D-Technologien gestalten

3D-Simulation ist ein wichtiger Bestandteil bei der Gestaltung der Fabrik der Zukunft. KUKAs Partner Visual Components bietet in diesem Bereich innovative Lösungen. Das finnische Unternehmen hat sich auf Softwarelösungen für die 3D-Simulation in der Fabrikplanung spezialisiert. Für KUKA ist das Simulationstool ein wichtiger Meilenstein mit großem Potenzial für Lösungen rund um das KUKA Simulations Ecosystem. Denn für Technologieinnovationen wie Künstliche Intelligenz, Virtual and Augmented Reality, Cloud Technologie oder dem Internet der Dinge gehört Simulation zu den Schlüsselelementen.

Mit Virtual Reality ins intelligente Lagerhaus

Der Schweizer Logistik-Experte Swisslog lädt die CIIF-Besucher auf dem KUKA Stand zu einer Reise in die Zukunft ein, in der die Grenzen zwischen physischer und virtueller Realität zunehmend verschwimmen.

Messebesucher können eine integrierte Virtual-Reality-Lösung mit Swisslog SynQ an CarryPick-Arbeitsplätzen erleben. Die SynQ-basierte Anwendung zeigt Kunden SynQ-Kommissionierprozesse in einer CarryPick-Station.

Darüber hinaus wird gezeigt, wie Augmented Reality Servicetechniker bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen kann.

Swisslog VR at CIIF 2017
Tauchen Sie mithilfe von Augmented und Virtual Reality in die smarte Zukunft ein.

KUKA Connect ermöglicht vernetzte Produktion

Für KUKA steht Industrie 4.0 vor allem für die Vernetzung automatisierter Prozesse. Intelligente Maschinen werden schon bald in globalen Netzwerken zusammenarbeiten. 

Lernen Sie auf der CIIF KUKA Connect kennen: eine cloudbasierte Plattform, die Kunden einfachen Zugriff auf die Daten ihrer KUKA Roboter und deren Analyse ermöglicht. Auf allen Geräten, überall und jederzeit.

Maschinen, die durch KUKA Connect vernetzt sind, sammeln und tauschen Daten aus und bieten auf diese Weise transparente Informationen über Zustand und Prozesse.

Nutzer erhalten Echtzeit-Warnungen und Big-Data-Analysen, um das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten zu vermeiden.

KUKA Connect Application
Greifen Sie mit KUKA Connect überall und jederzeit auf die Daten Ihrer Roboter zu.

Integrierte Automatisierungskonzepte mit der KUKA Druckgusszelle

Gießereiprodukte sind die Basis unendlich vieler alltäglicher Gegenstände – vom Smartphone bis zum Autogetriebegehäuse. Diese Art von Bauteilen wird meistens durch Druckguss gefertigt.

KUKA bildet mit den Druckgussmaschinen alle Aufgaben im Bereich Druckguss ab: Angefangen von der gießereigerechten Entnahme aus der Druckgussmaschine über das Formsprühen und das Abkühlen der Bauteile und anschließendem Entgraten mit Entgratpressen und Entgratwerkzeug.

Entdecken Sie auf der CIIF bewährte KUKA Lösungen für Prozess-Simulation, Visualisierung, Folgebearbeitung, Zellensteuerung und Qualitätssicherung.

KUKA Druckgießen
Effiziente Gießereiproduktion durch automatisierte Druckgussverfahren.

Sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket für die CIIF 2018 in Shanghai!

Anrede

Datenschutz

Hiermit willige ich ein, dass die oben erhobenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung meiner Anfrage über das Kontaktformular von KUKA im Einklang mit der Datenschutzerklärung verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.

Datenschutz

* Diese Felder sind erforderlich.
OK

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.