KUKA auf der CIIF 2016

KUKA auf der China International Industry Fair 2016

Auf der größten chinesischen Industrie-Messe CIIF in Shanghai präsentiert KUKA vom 1. bis 5. November 2016 erstmals die neue Produktserie KR CYBERTECH.

In Shanghai werden die kompakten Roboter, die sowohl zum Be- und Entladen von Maschinen sowie zum Schweißen eingesetzt werden können, erstmals der Weltöffentlichkeit präsentiert. KUKA hat damit erneut China als Land mit dem größten und am schnellsten wachsenden Roboter-Markt für den Produkt-Launch ausgewählt.

Neben dem KR CYBERTECH stellt KUKA mit dem neuen Kleinroboter KR 3 seine Kompetenzen im Electronics-Bereich unter Beweis. Der kleinste aller KUKA Roboter besticht durch Schnelligkeit, Wendigkeit und eine enorm kompakte Bauweise auf wenig Raum. Er wurde speziell auf die Bedürfnisse der vornehmlich in China ansässigen Electronics-Kunden zugeschnitten.
Spielt ebenfalls eine wichtige Rolle auf der CIIF - der KR 3 AGILUS.
Spielt ebenfalls eine wichtige Rolle auf der CIIF: Der KR 3 AGILUS.
Mit dabei auf der Messe ist KUKA-Markenbotschafter Timo Boll, der nicht nur bei der Produktpremiere zum KR CYBERTECH tatkräftig mitwirkt, sondern auch für Autogramme und Fotos mit seinen zahlreichen chinesischen Fans bereitsteht. Kunden und Interessenten haben im Rahmen einer Verlosung die Chance, ein Match gegen den erfolgreichsten deutschen Tischtennisspieler in der Geschichte anzutreten.
KUKA-Markenbotschafter Timo Boll mit einem Fan bei der Vorstellung des CYBERTECH nano 2015.
Tischtennis-Champion Timo Boll freut sich auf die Begegnung mit seinen Fans.

Informationen zur Messe

  • Was: China International Industry Fair 2016 (CIIF)
  • Wann: Vom 1. bis 5. November 2016
  • Wo: National Exhibition and Convention Center, Shanghai – KUKA Stand in Halle 7.1H-E001

Termine

  • 1. November, 13.30 Uhr
    Launch Ceremony der neuen KR CYBERTECH Roboterserie am KUKA-Stand, mit Martin Kuhnhen, CSO der KUKA Roboter GmbH
  • 1. November, 14.30 Uhr
    Internationale Pressekonferenz (Raum M7-02)

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

Okay