KUKA auf Kurs: Umsatz und Profitabilität gesteigert

12. Februar 2014

  • Guidance für 2013 erfüllt
  • Auftragseingang auf hohem Niveau, Umsatz und Profitabilität gesteigert
    - Auftragseingang nahezu unverändert bei 1.882 Mio. € (-0,4%)
    - Umsatzerlöse steigen auf 1.775 Mio. € (+2,0%)
    - Auftragsbestand zum Jahresende bei 1 Mrd. € (+9,0%) und sichert hohe Auslastung in 2014
  • Profitabilität steigt stärker als Umsatz: EBIT 120 Mio. € (+9,7%) und EBIT-Marge 6,8%



Der KUKA Konzern hat im Geschäftsjahr 2013 eine positive Geschäftsentwicklung gezeigt, die von beiden Geschäftsbereichen getragen wurde. Insgesamt profitierte KUKA weiter vom globalen Trend der roboterbasierten Automatisierung.
Nach vorläufigen Ergebnissen hat der KUKA Konzern die Umsatzerlöse und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern aus dem Vorjahr übertroffen. Die Auftragseingänge konnten den hohen Wert des Vorjahres erreichen und lagen nahezu auf gleichem Niveau. Im Einzelnen schloss der KUKA Konzern das Geschäftsjahr 2013 nach vorläufigen Zahlen wie folgt ab: Die vorläufigen Auftragseingänge lagen im abgeschlossenen Jahr mit einem Wert von 1.881,9 Mio. € auf stabil hohem Niveau, wenn gleich dies gegenüber dem Rekordwert aus dem Vorjahr ein leichter Rückgang um knapp 0,4% ist (2012: 1.889,6 Mio. €). Der Geschäftsbereich Robotics blieb mit 793,5 Mio. € um 1,2% unter dem Vorjahreswert von 803,1 Mio. €. Dabei summierten sich die Aufträge aus der Automobilindustrie im Jahr 2013 auf 318,3 Mio. € und lagen damit 14,2% unter dem Vorjahreswert in Höhe von 371,0 Mio. €. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr hängt überwiegend mit den Investitionszyklen der Modelleinführungen bei den Kunden zusammen.

Im Bereich der General Industry erzielte Robotics Auftragseingänge in Höhe von 330,9 Mio. € und übertraf damit den Vorjahreswert um 12,2% (2012: 294,9 Mio. €). Besonders der Gewinn des großen Rahmenvertrags von Siemens Healthcare wirkte sich hierbei positiv aus. Die Auftragseingänge im Bereich Service stiegen im abgelaufenen Jahr um 5,2% auf 144,3 Mio. € (2012: 137,2 Mio. €). Auch der Geschäftsbereich Systems erzielte im abgelaufenen Jahr einen hohen Auftragseingang. Unterstützt durch die starke Nachfrage aus der Automobilindustrie verzeichnete der Bereich in 2013 einen Auftragseingang in Höhe von 1.111,6 Mio. €, der nur 0,3% unter dem Vorjahreswert lag (2012: 1.115,1 Mio. €). Die vorläufigen Umsatzerlöse des KUKA Konzerns stiegen im Jahr 2013 auf 1.774,5 Mio. € und lagen um 2,0 % über dem Vorjahreswert(2012: 1.739,2 Mio. €). Dabei erzielte der Geschäftsbereich Robotics Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 754,1 Mio. €; ein Plus von 1,5% gegenüber dem Vorjahr (2012: 742,6 Mio. €). Der Geschäftsbereich Systems verbuchte Umsatzerlöse in Höhe von
1.045,9 Mio. €. Das entspricht einem Plus von 2,0% (2012: 1.025,3 Mio. €). Die Book-to-Bill Ratio, d.h. das Verhältnis von Auftragseingängen zu Umsatzerlösen, blieb weiterhin über 1 und lag auf Konzernebene im Berichtsjahr bei 1,06. Dies zeigt einen Anstieg des Auftragsbestands. Der vorläufige Auftragsbestand des KUKA Konzerns erreichte zum Jahresende 2013 einen Wert von 991,6 Mio. €. Gegenüber dem Stichtagswert des Vorjahres bedeutete dies einen Anstieg um 9% (31.12.2012: 909,4 Mio. €). Dabei verfügte Robotics, ohne die Berücksichtigung von Rahmenverträgen aus der Automobilindustrie, zum Jahresende über einen Auftragsbestand von 280,7 Mio. € (+12,9%) und Systems von 714,4 Mio. € (+7,3%). Entsprechend ist eine hohe Auslastung im laufenden Geschäftsjahr gewährleistet.

Auf Grund des weltweiten Trends zur roboterbasierten Automatisierung, erwartet KUKA vor allem in China eine weiter steigende Nachfrage. KUKA Robotics reagierte darauf frühzeitig und eröffnete im Dezember 2013 ein neues Werk in Shanghai mit einer Montagekapazität von 3.000 Robotern pro Jahr. Diese kann auf 5.000 erweitert werden. Von dort aus wird KUKA Robotics die Kunden im asiatischen Markt nun noch schneller und flexibler bedienen.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 120,4 Mio. € deutlich gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden (2012: 109,8 Mio. €). Die EBIT-Marge verbesserte sich 2013 ebenfalls von 6,3% im Jahr 2012 auf 6,8%. Vor allem der Geschäftsbereich Systems trug zu dieser erfreulichen Entwicklung bei. Der Geschäftsbereich Robotics erzielte ein EBIT in Höhe von 77,1 Mio. € und lag um 3,9% unter dem Vorjahresrekord von 80,2 Mio. €. Die EBIT-Marge ging bei Robotics folglich leicht von 10,8% im Geschäftsjahr 2012 auf 10,2 % im Berichtsjahr zurück. Die Gründe dafür lagen hauptsächlich in den höheren Ausgaben im Bereich Forschung und Entwicklung sowie in dem Aufbau weiterer Mitarbeiter für die General Industry. Der Geschäftsbereich Systems erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr ein EBIT von 60,8 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahrswert von 47,7 Mio. € stieg das EBIT um 27,5%. Die EBIT-Marge konnte von 4,7% im Vorjahr auf 5,8% im Jahr 2013 gesteigert werden. Im vierten Quartal 2013 lag die EBIT-Marge sogar bei 6,4%. Der Anstieg bei KUKA Systems war überwiegend auf ein verbessertes Prozessmanagement, dem gestiegenen Anteil der Wertschöpfung aus Ländern mit niedrigerer Kostenstruktur sowie der hohen Auslastung auf Grund der guten Nachfrage zurückzuführen.

Im KUKA Konzern stieg die Anzahl der Mitarbeiter per 31. Dezember 2013 im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 726 auf insgesamt 7.990. Dies ist ein Anstieg um 10,0% gegenüber dem Vorjahr. Davon entfielen 236 Mitarbeiter auf KUKA Robotics und 460 auf KUKA Systems. Der große Zuwachs bei KUKA Systems ist hauptsächlich auf die Akquisitionen von Utica Enterprises und CMA Technologies zurückzuführen. „KUKA hat seine Ziele für 2013 erfüllt. Durch unsere zielgerichtetenInvestitionen in China, in Forschung und Entwicklung sowie in die General Industry, haben wir beste Voraussetzungen geschaffen, um weiter das große Potenzial in der roboterbasierten Automatisierung zu heben“, erklärt Dr. Till Reuter, Vorstandsvorsitzender der KUKA AG.
In dieser Pressemitteilung handelt es sich um die vorläufigen Zahlen. Der vollständige Jahresabschluss 2013 sowie der Ausblick für das Jahr 2014 werden auf der Bilanzpressekonferenz am 26. März 2014 in München vorgestellt.

Kennzahlen KUKA Konzern

Kennzahlen Robotics

Auftragseingänge Robotics nach Bereichen

Kennzahlen Systems

Cookie-Einstellungen OK und KUKA entdecken

Diese Website verwendet Cookies (mehr dazu). Wenn Sie unsere Website weiter nutzen, setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein. Wenn Sie auf „OK und KUKA entdecken“ klicken, stimmen Sie zusätzlich der Verwendung von Marketing-Cookies zu. Mit einem Klick auf „Cookie-Einstellungen“ können Sie auswählen, welche Cookies wir einsetzen.

Cookie-Einstellungen