2 in 1 - KUKA Industries vereint Robotersteuerung und Klebesteuerung

Obernburg, Februar 2015 – Auf der INTEC vom 24.2. - 27.2.2015 in Leipzig, Halle 2, Stand C04, stellt KUKA Industries die perfekte Integration von Roboter- und Klebeanwendungen.

12. Februar 2015

Obernburg, Februar 2015 – Auf der INTEC vom 24.2. - 27.2.2015 in Leipzig, Halle 2, Stand C04, stellt KUKA Industries die perfekte Integration von Roboter- und Klebeanwendungen. Gemeinsam haben die Spezialisten von KUKA und Reis eine Lösung entwickelt, die zwei zuvor unabhängige Steuerungen erstmals in der Roboter-Steuerung vollständig zusammenführt. Reis ROBOTstarVI verbindet damit auf dem intuitiven reisPAD alle wichtigen Funktionen zur Steuerung von Klebesystem und Roboter. Die Vorteile sind: weniger Schnittstellen, nur eine zentrale Steuereinheit, dadurch niedrigere Kosten und eine hohe Dynamik mit schnellster Reaktion auf Online-Korrekturen.

„Klebeanwendungen gewinnen ständig an Bedeutung und reichen von typischen Kunststoffanwendungen über den Bereich Automotive bis zur Fertigung von Haushaltsgeräten, um nur einige Einsatzgebiete zu nennen“, so Dr. Volker Wünsch, Verkauf Technology Solutions bei KUKA Industries. „Bisher wurde der Roboter unabhängig und getrennt von den typischen Klebeparametern wie Pumpendruck, Ventilsteuerung, Heizung, Vorlauf, Spülschüssen und -mengen programmiert. Neben dem höheren Zeitbedarf bei der Programmierung war daher auch die Reaktion stets etwas langsamer. In einer neu entwickelten Softwareoberfläche bringt das reisPAD nun alle Funktionen zusammen. Damit sind wir beim kritischen Anfahren und beim Stopp erheblich exakter als andere Lösungen, denn das Ansprechverhalten ist nun nahe an der Echtzeitverarbeitung.“

Über das reisPAD – und die darunter liegende Steuerung – ist KUKA Industries in der Lage, beliebige Systeme flexibel zu integrieren. Ob der Kunde Kolbendosierer, Zahnradpumpen oder Kartuschen mit seinen Klebstoffen einsetzt, ist aus Sicht der Steuerung gleichgültig. Alle Beschichtungsparameter können sogar im laufenden Betrieb am reisPAD online angepasst werden.

Und die Integration mit der Robotersteuerung bietet gleichzeitig den Vorteil, dass beispielsweise bei einer Steigerung der Robotergeschwindigkeit automatisch auch die Dosiermenge des Klebers gesteigert wird.

Weitere Vorteile der neuen Integration sind flexible 3D-Bewegung des Roboters, kombiniert mit dem frei programmierbaren Kleberauftrag und einer noch höheren Dosiergenauigkeit – insbesondere für die kritischen Momente des Anfahrens und des Absetzens am Ende eines Kleberauftrags.

KUKA Industries bietet zusätzlich das komplette Spektrum der Klebevorbehandlung im Bereich der Kunststoffverarbeitung an. Beflammen, Plasma- sowie Cleaner- und Primer-Auftrag gehören je nach Kundenwunsch und Applikation zu den schlüsselfertigen Lösungen aus dem Hause KUKA Industries. Damit unterstreicht KUKA Industries einmal mehr seine besondere Stellung als System-Integrator, der seinen Kunden stets die komplette Lösung liefern kann und nicht nur Teile davon. Denn, wie so oft ist das Ganze mehr als die Summe der Einzelteile.

Cookie-Einstellungen OK und KUKA entdecken

Diese Website verwendet Cookies (mehr dazu). Wenn Sie unsere Website weiter nutzen, setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein. Wenn Sie auf „OK und KUKA entdecken“ klicken, stimmen Sie zusätzlich der Verwendung von Marketing-Cookies zu. Mit einem Klick auf „Cookie-Einstellungen“ können Sie auswählen, welche Cookies wir einsetzen.

Cookie-Einstellungen