Design: KR Agilus ist Spitzenklasse

Der KUKA Kleinroboter KR AGILUS erhält einen der bedeutendsten Design-Preise

7. Juli 2015

Industrieroboter sollen vor allem funktionieren: präzise, schnell und fehlerfrei. Doch auch ihre äußeren Werte zählen. KUKA Roboter sind nicht nur technisch Spitzenreiter, sondern auch mehrfach prämierte Design-Produkte. Für das Design der Kleinrobotikserie  KR AGILUS wird KUKA im Rahmen der 50. Internationalen Konferenz der Industrial Designers Society of America (IDSA) mit dem International Design Excellence Award  (IDEA) ausgezeichnet.

Dynamischer Bewegungskünstler

„Genau wie die Technik ist auch das Design von Industrierobotern schlanker und ‚athletischer‘ geworden. Die Form eines Roboters soll seine Eigenschaften spiegeln“, sagt Industrie-Designer Mario Selic, der seit vielen Jahren mit KUKA an der Gestaltung der Industrieroboter arbeitet. Für den KR AGILUS bedeutet dies ganz konkret, dass seine großen technischen Vorteile, die hohe Geschwindigkeit, exakte Präzision und maximale Flexibilität, auch durch sein Design ausgedrückt werden. Es ist von Dynamik geprägt und betont die Leichtfüßigkeit und schnellen Bewegungsabläufe. Dabei ist das Design besonders materialsparend ausgelegt, um die Agilität der Maschine nicht zu beeinträchtigen. So geht der Roboter eine perfekte Symbiose aus Form und Funktion ein.

„Der International Design Excellence Award ist eine große Anerkennung und Bestätigung unserer Arbeit“, sagt Selic. In den vergangenen Jahren sind bereits zahlreiche KUKA Produkte mit unterschiedlichen Design-Preisen ausgezeichnet worden. Mit der Verleihung des IDEA-Awards für den KR AGILUS reiht sich ein weiterer wichtiger Designpreis in die Auszeichnungen der KUKA Roboter ein. Der IDEA-Award wird in diesem Jahr zum 35. Mal im Rahmen der jährlichen IDSA-Konferenz in Seattle, USA, verliehen. Bei dem Wettbewerb urteilt eine Jury aus 24 renommierten Designern über Industrieprodukte aus 21 Bereichen von „Industrie und Gewerbe“ bis „Haus und Bad“.

OK

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.