Roboterbasiertes Fahrgeschäft: Der neue KUKA Coaster

Auf der IAAPA in Orlando/Florida hat KUKA die jüngste Generation des KUKA Coaster präsentiert

18. November 2015

Industrieroboter als Fahrgeschäft

Der KUKA Coaster ist ein sechsachsiger Industrieroboter, an dessen Arm eine Gondel für zwei Personen montiert ist. Er bietet dem Fahrgast frei programmierbare Kombinationsmöglichkeiten, die rasante Action-Fahrten aus wilden Drehungen, gewagten Loopings oder spektakulären Schwenkbewegungen garantieren. Dabei weiß der Fahrgast nie, was ihn als nächstes erwartet. Denn im Gegensatz zu einer klassischen Achterbahn, bei der der Schienenverlauf die nächsten Bewegungen des Wagens erahnen lässt, überrascht der KUKA Coaster seine Passagiere mit immer neuen, ungeahnten Drehungen und Wendungen.

Die sechs Freiheitsgrade des Roboters ermöglichen maximale Beweglichkeit und ein dreidimensionales Fahr-Erlebnis. Eingetaucht in ein szenisch stimmiges Umfeld, verstärkt mit Sound- und Lichteffekten ist der KUKA Coaster schon seit vielen Jahren der Publikumsmagnet in Themenparks, Family Entertainment Centern und großen Freizeitparks.  Von der alten Generation konnte KUKA mehr als 50 Systeme weltweit ausliefern – nun ist es Zeit für den Nachfolger.
KUKA präsentierte auf der IAAPA in Orlando/Florida die neueste Generation des KUKA Coaster.

Einfacher Zustieg und neue Gondeln im KUKA Coaster

Die neue Generation des KUKA Coasters ermöglicht den einfachen ebenerdigen Zustieg ohne Rampen oder Treppen. Zudem zeigt KUKA auf der IAAPA eine neue zweisitzige Gondel, die mit einer zusätzlichen Schutzfunktion für die Füße der Passagiere versehen ist. Die baulichen Änderungen am Betriebsgebäude reduzieren sich bei der neuen Generation jedoch auf das technisch Notwendige. Der KUKA Coaster wird mit einem neuen Bediengerät mit Touch Screen angesteuert. Mehr über den neuen KUKA Coaster erfahren Sie auch in dem Videointerview mit Mike Beaupre, Market Segment Manager Entertainment bei KUKA Robotics USA.

Der KUKA Coaster ist sicher

Bei allem Fahrspaß ist es beruhigend zu wissen: Der KUKA Coaster ist der erste für den Passagierbetrieb zugelassene Roboter mit TÜV-Zertifizierung nach EN 13814 (DIN 4112) und entspricht damit den relevanten Sicherheitsnormen. Dahinter steckt eine zuverlässige Konstruktion und Fertigungstechnik, die sich weltweit bewährt hat. Seine Strukturkomponenten und Getriebe sind 100% zertifiziert. Mechanische Anschläge und die permanente elektronische Überwachung sorgen für ein weiteres Sicherheitsplus. Im KUKA Coaster kommt die neuste Generation der bewährten KUKA Safe Operation Technologie zum Einsatz, die absolute Sicherheit gewährleistet. Einer aufregenden Fahrt in einem der wohl innovativsten Fahrgeschäfte steht somit nichts im Wege.

KUKA Coaster überzeugt deutsche Fernsehstars

Von einer wilden Fahrt mit dem KUKA Coaster ließen sich Ende 2015 auch die deutschen Stars in einer Fernsehshow auf dem Sender PRO 7 begeistern. In einer besonderen Challenge mussten Musiker Smudo von der Band „Die Fantastischen Vier“ und der Schauspieler Joko Winterscheidt direkt im Anschluss an eine Runde mit dem KUKA Coaster in einen Basketballkorb werfen. Das Video dazu sehen Sie hier.
OK

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.