KUKA Roboter tanzt bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele 2016

Timo Boll, Markenbotschafter in China, trug bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2016 die deutsche Fahne. Bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Sommerspiele 2016 tanzte jetzt ein KUKA Roboter gemeinsam mit Amy Purdy aus den USA zur ganz besonderen Musik von Sérgio Mendes.

8. September 2016

Diese Szene wird den Menschen wohl noch sehr lange in Erinnerung bleiben: die Eröffnungsfeier der 15. Paralympischen Sommerspiele. Am 7. September gehörte die Bühne in Rio de Janeiro Menschen mit Behinderung, die Außerordentliches leisten – und einem tanzenden KUKA KR 210 R2700 F, dem KR QUANTEC Roboter für hohe Traglasten. Die Show war energiegeladen und sorgte sowohl beim Publikum vor den heimischen Fernsehern als auch im Stadion für ordentlich Adrenalin. 

KUKA Paralympic Opening Ceremony
Ein KUKA Roboter tanzte gemeinsam mit Amy Purdy bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Sommerspiele 2016 auf der Bühne. Foto von Georgeana Godinho.

Wie der KUKA Roboter zum Bühnenstar in Rio de Janeiro wurde

Im Mai 2015 nahm KUKA Brazil an der FEIMAFE, der Internationalen Fachmesse für Werkzeugmaschinen und Automatisierungstechnik, im Anhembi Exhibition Center teil. „Am Mittwoch, dem zweiten Tag der Messe, war ich an unserem Stand und zwei Leute kamen und sahen sich die Roboter an. Ich folgte Ihnen in einigem Abstand und merkte, dass sie vor einem KR QUANTEC stehen geblieben waren, der auf einem 2,20 m hohen Ausleger montiert war“, so Edouard Mekhalian, Managing Director bei KUKA Roboter do Brasil Ltda.

Er führt weiter aus: „Nachdem sie in einem unserer Konferenzräume am Stand Platz genommen hatten, erfuhr ich, welcher Organisation sie angehörten: „CC2016“, Cerimônias Cariocas 2016 bzw. Ceremony Cariocas 2016 aus Rio de Janeiro. Sie gehörten zum brasilianischen Unternehmen, das für die Eröffnungs- und Abschlussfeiern der Olympischen und Paralympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro verantwortlich war.“

Nach mehreren Treffen, kreativen Ideen und intensiven Diskussionen fiel die Entscheidung: ein KUKA KR QUANTEC würde mit Amy Purdy aus den USA bei der Eröffnungsfeier der 15. Paralympischen Sommerspiele auf der Bühne tanzen. 

Die 15. Paralympischen Sommerspiele finden vom 7. bis zum 18. September 2016 im brasilianischen Rio de Janeiro statt. Hinter den Spielen steckt der Gedanke, dass Integration wichtiger ist, als das Hervorheben von Unterschieden. 

OK

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.