Sostenibilidad en KUKA

La sostenibilidad es una de las bases de la empresa KUKA. Como empresa orientada al futuro apostamos por la sostenibilidad en todos los ámbitos, por las personas y la calidad de nuestros productos y servicios. Nos responsabilizamos por la sociedad y el medio ambiente.

Sostenibilidad en todos los ámbitos

En KUKA, sostenibilidad es sinónimo de responsabilidad empresarial con respecto a la protección del medio ambiente y los recursos. SNos responsabilizamos por nuestros trabajadores y trabajadoras, por nuestros clientes, nuestros inversores, por la sociedad y por el medio ambiente. Por ello invertimos en el desarrollo constante y sostenible de la empresa. Nos esforzamos por mejorar la sostenibilidad especialmente en los siguientes ámbitos:

  • Social
  • Energía, medio ambiente y recursos
  • Economía

Sostenibilidad social: para los trabajadores y la sociedad

Valoramos mucho la salud de nuestros trabajadores. Aspiramos a proporcionar un entorno de trabajo flexible y sano . Tenemos en cuenta la conciliación de familia y vida laboral. Por ello contamos con una política de personal sostenible y fomentamos el Work-Life-Balance ofreciendo horarios flexibles, Home Office o la guardería Orange Care.

Con la fundación de la asociación sin ánimo de lucro Orange Care e.V. en el año 2012, hicimos además nuestra aportación a la sociedad. Los trabajadores de KUKA se involucran en el ámbito social y apoyan a personas con necesidades a través de donaciones.

Los trabajadores de KUKA se reúnen regularmente para practicar deporte.

Sistemas de gestión y certificaciones en el ámbito social

Para salvaguardar el progreso sostenible y la salud de los trabajadores, KUKA aplica sistemas de gestión de calidad que garantizan la seguridad de los obreros, por ejemplo. Entre ellos se encuentra la gestión exhaustiva de la salud. Nuestras certificaciones actuales:

  • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System):
    El sistema de gestión de la protección laboral de la inspección para la industria y la economía de Baviera tiene como objetivo mejorar y rentabilizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el puesto de trabajo. OHRIS aspira a que los trabajadores se involucren activamente en la seguridad laboral y la protección de la salud.
  • OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series):
    La norma británica es uno de los fundamentos para la certificación de los sistemas de gestión para la protección laboral. OHSAS 18001 se encarga de los peligros y riesgos de la seguridad y la salud en las empresas.
  • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme):
    El sistema de acreditación para la salud y la seguridad CHAS es una certificación de la industria de la construcción. Brinda a los compradores y proveedores la oportunidad de evaluar las competencias de la empresa en cuanto a salud y seguridad.
  • trabajoyfamilia:
    La certificación tiene como objetivo definir los puestos de trabajo de forma que se tengan en cuenta la situación familiar y la fase vital correspondiente. De esta forma se mejora la calidad de vida de los trabajadores y la eficiencia de la empresa.

Sostenibilidad ecológica: Eficiencia energética y de los recursos

Cada vez más personas sobreviven con recursos cada vez más escasos. Para KUKA, el respeto hacia los recursos y la eficiencia energética de los procesos son aspectos clave que reducen las emisiones de CO2. Por ello, potenciamos la eficiencia energética en la construcción de instalaciones a través de tecnologías y productos verdes como el robot industrial KR QUANTEC.

El uso del sistema de calefacción a distancia de la sede de Augsburgo contribuye a la sostenibilidad ecológica. Gracias a ello pudimos reducir nuestras emisiones de CO2 en un 18 por ciento. Además, producimos anualmente unos 35 000 kWh de energía solar en Augsburgo. En todas las nuevas construcciones, ampliaciones o reformas de la sede ponemos en marcha conceptos medioambientales innovadores, superando con creces los requisitos legales.

También la damos valor a un entorno que utiliza los recursos de forma respetuosa, eliminando adecuadamente los productos o reutilizándolos. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de Retooling.

Sistemas de gestión y certificaciones en el ámbito medioambiental

Con nuestro sistema de gestión medioambiental, así como con el sistema de gestión energética, podemos medir el tipo, el alcance y los efectos de nuestras actividades, productos y servicios. Por ello trabajamos continuamente para mejorar este sistema de gestión y evitamos la explotación medioambiental. Nuestros certificados de sostenibilidad en este sector: 

  • ISO 14001: Con la norma internacional ISO 14001 se establecen los requisitos de un sistema de gestión medioambiental . El foco se sitúa en el proceso de mejora constante. ISO 14001 pertenece a una familia de normas que interviene en el equilibrio ecológico, los índices medioambientales y las evaluaciones del rendimiento medioambiental, entre otros aspectos.
  • ISO50001: La norma de reconocimiento internacional apoya la estructura de una gestión sistemática de la energía respecto a la eficiencia energética y la emisión de CO2. KUKA planea para el 2016 la certificación de la gestión energética con la norma ISO 50001.
  • VDA 6.4: Las sedes de máxima relevancia de KUKA cuentan con la certificación VDA 6.4. Esta norma afecta a los proveedores de la industria automovilística y fue lanzada por TÜV.

Sostenibilidad económica: pensamiento a largo plazo y comercio responsable

KUKA cree en el principio de economía sostenible: Pensamos a largo plazo, planteamos los temas del futuro y combatimos los problemas desde la raíz. 

KUKA forma parte de la iniciativa Blue Competence por la sostenibilidad. El objetivo de la misma es hacer público el progreso de la industria de la construcción de máquinas e instalaciones en cuanto a eficiencia energética, optimización de procesos de producción y reciclaje.

Además, KUKA colabora en el proyecto "Fabricación de carrocerías con eficiencia energética y de los recursos". La idea es redefinir la producción de automóviles con mayor conciencia sobre la energía y los recursos.

Sistemas de gestión y certificaciones en el ámbito económico

Para que la economía resulte sostenible, ponemos en marcha sistemas acreditados para la gestión de la calidad. Entre nuestras certificaciones en este ámbito, se encuentran:

  • AEO (Approved Economic Operator; agente económico aprobado): La certificación es garantía de seguridad y fiabilidad a lo largo de la cadena de suministros internacional.
  • ISO9001: La familia de normas se centra en los sistemas de gestión de la calidad y ayuda a la comprensión bilateral a nivel nacional e internacional.
  • VDA6 parte 4: Como proveedor de la industria automovilística, KUKA cuenta con la certificación independiente VDA6 parte 4. La norma permite demostrar el cumplimiento de los requisitos de la industria en aquellos aspectos no contemplados por ninguna certificación IATF16949.
  • IATF16949: Con este estándar se aspira a mejorar la calidad de los procesos y sistemas, así como la satisfacción de los clientes. El foco se sitúa en la detección de errores, no solo en la subsanación de los mismos.
  • EN/AS9100: Este estándar de reconocimiento internacional tiene validez como sistema de gestión de la calidad para la industria aeronáutica y aeroespacial. EN/AS9100 se basa en la certificación ISO9001.
  • ISO13485: Para el sector médico también existen sistemas de gestión de la calidad. La certificación correspondiente ISO13485 define los requisitos para el diseño y la fabricación de productos médicos.
  • ISO3834: Para KUKA, profesional del sector de la soldadura, esta norma también es relevante. Describe los requisitos de calidad de los fabricantes de construcciones y componentes soldados por fusión.
  • Emisor reconocido (bV): Este estado nos permite identificarnos como emisores de carga aérea segura.
Configuración de cookies OK

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

Configuración de cookies