Tres Robots KR QUANTEC rectifican y pulen
Las carcasas de aluminio previamente fresadas se suministran por un sistema de mesa deslizante al primer KR 120 R2500 pro de la familia KR QUANTEC pro. Este lleva a cabo el procesamiento seguro de las carcasas en dos máquinas rectificadoras las cuales realizan la rectificación previa y la rectificación precisa. Mediante la mesa deslizante se extraen las piezas en bruto ya pulidas. Un trabajador las pasa a los otros dos robots. Éstos rectifican la pieza de forma definitiva y la pulen en una pulidora.