KUKA en EMO 2017: Máquinas-herramienta automatizadas en la industria metalúrgica

KUKA Robotics presenta en el stand D81 de la nave 25 soluciones de automatización de uso fácil para la industria metalúrgica. EMO es la feria líder mundial de las máquinas-herramientas para la mecanización de metales. Este año, la cita del sector metalúrgico tendrá lugar entre el 18 y el 23 de septiembre en la feria de Hannover.

24 de julio de 2017

Organizar la producción de forma rentable de la forma más cercana posible al cliente: este es el reto actual de la industria metalúrgica. KUKA muestra en 230 metros cuadrados en EMO, celebrada en Hannover, cómo se pueden automatizar de forma rentable las máquinas-herramienta para la mecanización de metales. Se exhiben paquetes ready2_use, células de robot, así como robots industriales que son especialmente aptos para la industria metalúrgica.

Solo mediante la automatización inteligente basada en robots se pueden satisfacer los desafíos de la industria metalúrgica. Por ello, ofrecemos a nuestros clientes soluciones adaptadas

Winfried Geiger, Business Development Manager en KUKA Roboter GmbH.

Paquetes ready2_use: preconfigurados y adaptados entre sí 

KUKA exhibirá en EMO Hannover dos paquetes de automatización de uso sencillo, ready2_grip y ready2_pilot. Los paquetes están preconfigurados y adaptados entre sí, y pueden integrarse perfectamente en los entornos de producción.

Solución de garra estandarizada 

ready2_grip es un paquete de garras preconfigurado de fácil integración. El paquete se expondrá en EMO en el robot pequeño KR AGILUS. El robot se convierte así en un asistente de manipulación para, por ejemplo, la carga y descarga de máquinas.

Paquete de la unidad de control del robot: Programar de manera intuitiva la planificación de la trayectoria

Con ready2_pilot, KUKA ofrece un paquete para controlar el robot. De esta forma, cada robot industrial KUKA puede controlarse de manera intuitiva y programarse. Además, se instala un ratón 6D en el robot. Así se puede desplazar en todas direcciones. La planificación de la trayectoria se programa de manera automática en segundo plano.

KUKA ready2_grip reduce los costes de integración de los robots de manipulación

La interfaz de programación permite conectar el control del robot y el de la máquina

La segunda célula muestra una aplicación de fresado robótica. Gracias a la combinación del software de control KUKA.CNC Sinumerik con el control Siemens Sinumerik 840D sl, se puede llevar a cabo un manejo sencillo del robot sobre el tablero de mando del control Sinumerik. El operario permanece en su mundo de control Siemens CNC habitual y no tiene que aportar ningún tipo de conocimiento en robótica. Los robots de fresado KUKA llevan a cabo las tareas de mecanizado como máquinas herramienta, aunque no con tanta precisión, pero sí de manera más flexible con grandes zonas de trabajo.

El software de control KUKA.CNC Sinumerik conecta el control del robot y la unidad de control de la máquina.

Robot industrial para la industrial metalúrgica 

Los robots polivalentes de la serie KR CYBERTECH pueden atraer al visitante de la feria. Los KR CYBERTECH y KR CYBERTECH nano presentados se ajustan perfectamente a la manipulación de componentes pequeños. Un robot de la serie KR QUANTEC completa como unidad de potencia la amplia gama de KUKA para la feria.

OK

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.