RoboGym: un método revolucionario de entrenamiento no solo para los deportistas de élite
¿Cuál es el futuro del entrenamiento físico? ¿Se pueden utilizar los robots para el entrenamiento de fuerza y lograr un mayor progreso? ¿Cuál es el grado de aceptación de la tecnología en la población y entre los deportistas?
16 de noviembre de 2020
Ventajas de RoboGym
Seguro y versátil
Hasta ahora, RoboGym ha ofrecido asistencia en tres tipos distintos de entrenamiento: además de la prensa de piernas, existe la opción de un extensor de rodillas, así como un ejercicio de remos para la parte superior del cuerpo. Los datos aparecen en la pantalla en tiempo real y se almacenan en una nube. Se puede acceder a los datos directamente desde cualquier parte del mundo mediante la activación del equipo, que se ajusta de manera individual al tamaño y al peso de entrenamiento deseado. El registro de los datos permite un análisis mucho más preciso, en el que se pueden ver con mayor exactitud los movimientos y la fuerza ejercida durante cada parte del ejercicio. De este modo, el entrenamiento se puede adaptar a las necesidades de cada persona.

Nuestro sueño es que, en unos años, RoboGym se haya convertido en el estándar del deporte profesional y la rehabilitación y se encuentre en todos los centros olímpicos de entrenamiento.