Programación de robots en pocos pasos: Handguiding con KUKA ready2_pilot
La automatización aporta muchos beneficios a las empresas, especialmente cuando se trata de tareas peligrosas, extenuantes o monótonas. El mayor problema, sin embargo, a menudo sigue siendo la programación. ¿Cómo se le enseña al ayudante mecánico lo que tiene que hacer? Con el guiado manual de KUKA ready_2, se soluciona este problema.
5 de febrero de 2021
Existen innumerables escenarios de aplicación para el uso de robots en las empresas: Soldar, perforar y pegar son solo tres ejemplos de tareas que las máquinas pueden realizar de forma rápida, persistente y con una alta calidad constante. Sin embargo, la automatización también significa digitalización. Después de todo, el uso de robots en la industria pocas veces hace referencia solo al dispositivo en sí. Sino que también incluye la unidad de control y el software de los robots. Para muchas empresas, este es precisamente el reto al que se enfrentan. Según un estudio de la asociación Bitkom y la Confederación Alemana de Artesanos (ZDH), el 81 % de las empresas encuestadas están abiertas a las innovaciones, pero al mismo tiempo el 64 % expresa temor respecto al contacto con las tecnologías digitales.
Guiado manual en lugar de una programación compleja
Handguiding: enseñar a los robots con un guiado manual

Con nuestro sistema de guiado manual ready2_pilot, los empleados prácticamente trabajan mano a mano con el robot. Guiar el brazo del robot es casi como soldar, perforar o pegar uno mismo.