Seleccione tu localización:

País

Seleccione un idioma:

Robótica y automatización para medianas empresas

Rohmann Automation GmbH ha desarrollado una célula robótica basándose en el robot KR AGILUS de KUKA. Sirve de ayuda sobre todo a medianas empresas durante el mecanizado de chapas.


Merece la pena utilizar robots industriales

A menudo, las pequeñas y medianas empresas no se atreven con la robótica y la automatización. "Escucho en muchas conversaciones que, aunque las aspiraciones de automatización están presentes, las empresas no saben qué procesos pueden automatizar con robots", cuenta Jascha Rohmann, director general de Rohmann Automation GmbH.

Sin embargo, es fácil disipar estar dudas. Los hechos demuestran que: El uso de robots industriales también beneficia a empresas pequeñas y medianas. Así lo demuestra Rohmann Automation GmbH con una célula robótica diseñada específicamente para este público. El centro de la aplicación es un robot KUKA de la serie KR AGILUS.  "Apostamos por un robot pequeño por su sencillez en la integración y en el manejo posterior por parte del cliente", explica Jascha Rohmann.

Desarrollo preciso del trabajo en la célula robótica

El diseño de la célula está destinado a fabricar chapas para sistemas de accionamiento eléctrico. Un trabajo repetitivo y monótono que todavía se realiza manualmente en muchas empresas. El KR AGILUS agarra una pieza de chapa mediante un aspirador de vacío. A continuación, el robot lleva la pieza hacia una servoprensa con un nivel de precisión milimétrico. Esta pliega los componentes de manera automática. El robot coloca el componente mecanizado en el depósito de almacenamiento. La célula del robot está concebida de tal forma que se pueda cargar y descargar durante el proceso de trabajo. Así es posible continuar el trabajo en la instalación sin detener el proceso. Las cuestiones relacionadas con la seguridad las gestiona el software KUKA.SafeOperation.

Industriële automatisering
Con el robot industrial KR AGILUS se pueden automatizar los procesos de forma sencilla.

Ventajas a la hora de utilizar robots industriales en empresas medianas:

  • Aumento de la productividad
  • Fabricación con un nivel de calidad alto y constante
  • El trabajador no tiene que realizar tareas repetitivas
  • Aplicación flexible de la robótica y la automatización

La robótica y la automatización aumentan la productividad

 

"Con esta solución, la productividad puede aumentar en un 40%", afirma Jascha Rohmann. Esto se debe, entre otros factores, a que de dos a tres trabajadores pueden dejar de realizar los trabajos de plegado manualmente y dedicarse a otras tareas menos repetitivas.
Industriële automatisering
Célula robótica compacta para medianas empresas

Es importante que las medianas empresas tengan sus propias experiencias positivas con la robótica y la automatización. Así descubrimos nuevas soluciones concretas para ellos. Las empresas que hayan apostado una vez por los robots seguirán automatizando otros procesos con mayor rapidez.

Jascha Rohmann, director general de Rohmann Automation GmbH

Buscar compañías colaboradoras de KUKA cerca de usted

Encuentre aquí al colaborador ideal para su sector o para solucionar su problema.