Echange d'expert avec M. Jacob, professeur et docteur diplômé en ingénierie
M. Jacob est expert en automatisation de fabrication et en robotique. Il effectue des recherches dans le domaine de l’utilisation de robots industriels et analyse les robots quant à la Coopération Homme-Robot. En tant que mentor dans les domaines de la robotique industrielle et de la mécatronique, il est un pionnier de la science et de la pratique.
Point de vue d'expert
Il est prévisible qu’un monde dans lequel tout est mis en réseau sera déterminé par sa capacité à l’adaptation. À l’avenir, les entreprises de production devront être en mesure d’orienter leur infrastructure avec rapidité et flexibilité aux nouvelles données du marché.
Dans les vidéo d’expert, M. Dirk Jacob vous explique quelles mégatendances vont influencer la production de demain. Il explique en outre la signification de trois facteurs clés permettant de concevoir une production pérenne et définit les rapports qu’ils ont entre eux.


Le progrès technique ne fonctionne pas dans un espace vide. Les technologies de demain ne peuvent déployer toute leur force que lorsqu’elles sont reliées de façon sensée aux facteurs clés « Homme » et « Adaptation ».
Le monde de la production de demain dans la science et la pratique
Dans le cadre de ses travaux de développement et de recherche, M. Jakob a acquis de nombreuses connaissances concernant une meilleure utilisation de robots industriels et en rapport avec une Coopération Homme-Robot renforcée. C’est dans ce contexte que lui et son équipe se sont vus décerner le prix spécial VDMA pour le modèle d’étude innovant « Numérique et régional » ainsi que le « Prix d’excellence d’enseignement 2018 » pour le concept didactique du cursus « Systems Engineering ».
En tant que pionnier et acteur de la science et de la pratique industrielle, il sait que les décisions prises aujourd’hui sont décisives pour le succès de demain. Dans ce contexte, chaque décision prise par une entreprise devrait être intégrée de façon prévoyante dans une stratégie globale.