Choisissez votre emplacement:

Pays

Travail à la chaîne 4.0 - grâce au robot de palettisation KUKA

Un système de palettisation entièrement automatique dans lequel un KR QUANTEC PA de KUKA empile les cartons garantit la satisfaction de l’entreprise australienne de produits de toilette. Le palettiseur assiste les employés avec efficience et sécurité lors des travaux physiques difficiles. Il est infatigable et travaille à une vitesse constante. Scott, l’intégrateur partenaire de KUKA, a installé le système.


La cellule de palettisation de KUKA empile des cartons de façon entièrement automatique

Carton après carton, pile après pile : chez un fabricant australien de produits de toilette, l’empilage des résultats de production est effectué par un système entièrement automatique implémenté par l’intégrateur partenaire de KUKA, Scott. La solution : Dans une cellule d’automatisation double, un KR QUANTEC PA de KUKA empile les grands cartons à la chaîne. Le client ne profite pas uniquement d’une grande fiabilité et d’une efficiente élevée ; il augmente également la sécurité de ses collaborateurs sur place, grâce à l’empilage.

Empilage entièrement automatique avec la cellule de palettisation

Le palettiseur, séparé des employés de l’usine par une grille de protection, prélève un carton après l’autre provenant du système de convoyeurs et les empile selon un modèle déterminé sur la palette mise à disposition. Une fois l’empilage terminé, le dispositif de protection à l’arrière du système de palettisation s’élève de façon à ce que l’opérateur puisse retirer la pile terminée. Pendant ce temps, le robot continue à empiler dans la deuxième cellule se trouvant juste à côté. Grâce à l’intelligence du système de double cellule, il n’y a pas d’interruption de la ligne de production et les systèmes de sécurité existants permettent aux employés de l’entrepôt d’avoir accès à la cellule lorsque celle-ci n’est pas utilisée.
Le robot saisit les paquets avec une ventouse et les dépose sur la palette.

Partenaire fiable pour les robots et les systèmes de palettisation

Pour Scott, l’intégrateur de robots, KUKA est un partenaire ayant fait ses preuves depuis plusieurs années. Ceci est dû, en partie, au fait que les robots sont disponibles rapidement, dans le monde entier. Entre le premier contact et la livraison de la cellule de palettisation achevée, Scott n’a mis que 14 semaines. « La flexibilité de l’approche et le traitement rapide de ce projet par KUKA ont été des facteurs-clés pour le choix de KUKA en tant que partenaire de robotique », déclare Simon Parker, Sales Manager chez Scott Industrial Automation. La machine sélectionnée par KUKA a permis à Scott de fournir au client une cellule de palettisation compacte ayant un design simple et étant également rentable.
Le KR Quantec dans sa nouvelle enveloppe d’évolution

Le KR QUANTEC offre un maximum de polyvalence lors de l’empilage

Le KR QUANTEC PA de KUKA est la solution optimale de fin de ligne entièrement automatique pour la palettisation et l’empilage. Le client était à la recherche d’une possibilité d’automatisation complète de l’empilage manuel, de réduction des coûts de travail et d’augmentation simultanée de la sécurité des employés. « Le client avait besoin d’un système de palettisation robotisé compact pouvant être implémenté rapidement sur les lignes de production existantes tout en les impactant très peu. Une cellule de palettisation s’est avérée être la clé. On pouvait en effet en retirer une palette terminée sans interrompre la production pour autant », explique Simon Parker. Scott a développé une solution d’automatisation flexible qui ne se contente pas d’empiler automatiquement les cartons les plus divers, mais qui permet également de bénéficier d’un accès sûr à la cellule de palettisation pour en retirer des palettes terminées sans interrompre les opérations.
Le robot de palettisation dans sa cellule

Le système de palettisation KUKA : une solution économique

Scott a également été en mesure de répondre à une autre exigence du client : un système de palettisation modulaire n’occupant que peu de surface dans le hall de production. Grâce à la surface au sol compacte, à l’embase svelte et aux contours fins du KR QUANTEC PA, la cellule de palettisation n’occupe que peu d’espace dans la production - cependant, le rendement élevé vaut le coup d’œil : le robot KUKA empile jusqu’à 30 différents cartons par minute et atteint une hauteur de pile maximum de 2,40 mètres. 

Productivité optimale sans pause

La palettisation automatisée garantit en outre une mise en place régulière des cartons empilés les uns sur les autres. Ainsi, aucun produit ne peut tomber et les palettes ne peuvent pas être chargées de travers. De plus, la cellule de palettisation travaille à une vitesse constante, sans interruption ni pause. Dans le cas présent, le client est extrêmement satisfait de l’installation proposée par Scott et KUKA. Il a été entièrement répondu aux exigences : coûts de production réduits, manipulation fiable de cartons divers et empilés et augmentation de la sécurité pour les employés.

Trouvez des intégrateurs partenaires près de chez vous

Trouvez ici le partenaire adapté à votre secteur ou votre problématique.

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies