Variantes de la cellule robotisée KUKA flexibleCELL arc

La KUKA flexibleCELL arc est disponible avec des packs standard polyvalents, modulaires et de des options d’automatisation sur mesure. Découvrez les variantes préfabriquées et immédiatement utilisables de la KUKA flexibleCELL dans le domaine du soudage à l’arc sous protection gazeuse.

KUKA flexibleCELL arc KP1 avec positionneur rotatif

Cette variante de la cellule robotisée KUKA flexibleCELL arc est équipée d’un positionneur rotatif automatique. Le positionneur peut être doté d’une capacité de charge entre 500 et 2 000 kilos par côté. Grâce aux cycles parallèles de chargement et de déchargement, la KUKA flexibleCELL arc KP1 est adaptée pour des volumes de production importants de pièces ne devant pas être réorientées pendant le processus de soudage. La rotation automatique de la table permet de charger plusieurs stations simultanément.

Exemple de configuration avec un robot et un positionneur KP1-MB.

KUKA flexibleCELL arc KP1 HC avec positionneur-retourneur à 1 axe

Cette variante de KUKA flexibleCELL arc est équipée de deux positionneurs-retourneurs automatiques à 1 axe KP1-HC. Le positionneur peut être doté d’une capacité de charge entre 250 et 4 000 kilos par côté. Avec ses deux stations de chargement, cette cellule robotisée est particulièrement adaptée pour des volumes de production petits à moyens de pièces devant être réorientées plusieurs fois pendant le processus de soudage.
Exemple de configuration avec un robot KR JET et deux positionneurs KP1-HC.

KUKA flexibleCELL arc DKP 400 avec positionneur tournant basculant

La KUKA flexibleCELL arc DKP 400 est équipée de deux positionneurs tournants basculants automatiques avec une capacité de charge de 400 kilos. L’axe de basculement peut être pivoté d’environ 90 degrés et l’axe de rotation peut être tourné d’environ 190 degrés. Avec ses deux stations de chargement et la flexibilité élevée obtenue grâce à deux degrés de liberté, cette cellule robotisée est particulièrement adaptée pour des volumes de production petits à moyens de pièces plus complexes devant être réorientées plusieurs fois pendant le processus de soudage.
Exemple de configuration avec un robot et deux positionneurs tournants basculants

KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H avec positionneur-retourneur à 3 axes 

La cellule robotisée KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H est équipée d’un positionneur-retourneur automatique horizontal à 3 axes KP3 V2H. Le positionneur peut être doté d’une capacité de charge entre 500 et 1 000 kilos par côté ainsi que de diverses entrepointes et rayons de rotation. Grâce aux cycles parallèles de chargement et de déchargement, la variante de cellule est adaptée pour des volumes de production importants de pièces plus complexes devant être réorientées plusieurs fois pendant le processus de soudage.
Exemple de configuration avec un robot et un positionneur KP3-V2H.

KUKA flexibleCELL arc KP3 H2H avec positionneur-retourneur à 3 axes

Cette variante de la KUKA flexibleCELL arc est équipée d’un positionneur-retourneur automatique vertical à 3 axes KP3 H2H. Le positionneur peut être doté d’une capacité de charge entre 500 et 1 000 kilos par côté ainsi que de diverses entrepointes et rayons de rotation. Grâce aux cycles parallèles de chargement et de déchargement, cette cellule robotisée est adaptée pour des volumes de production importants de pièces plus complexes devant être réorientées plusieurs fois pendant le processus de soudage.
Exemple de configuration avec un robot et un positionneur KP3-H2H.

KUKA flexibleCELL arc KP5 avec positionneur tournant basculant à 5 axes

La cellule robotisée KUKA flexibleCELL arc KP5 est équipée d’un positionneur tournant basculant automatique à 5 axes. Le positionneur peut être doté d’une capacité de charge entre 500 et 1 000 kilos par côté. Grâce aux cycles parallèles de chargement et de déchargement, la cellule de soudage à l’arc est adaptée pour des volumes de production importants de pièces plus complexes devant être réorientées plusieurs fois pendant le processus de soudage du fait des positions des cordons de soudure et afin de faciliter l’accessibilité.
Exemple de configuration avec un robot et un positionneur à 5 axes.

KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H COMPACT avec positionneur-retourneur à 3 axes

Cette cellule robotisée est équipée d’un positionneur-retourneur automatique à 3 axes KP3 V2H. Le positionneur peut être doté d’une capacité de charge entre 500 et 1 000 kilos par côté. L’ensemble de la cellule, de la périphérie ainsi que la commande du robot et de la cellule et l’équipement de soudage sont montés sur un cadre de base continu. L’ensemble de la cellule peut être transportée avec un chariot élévateur ou un camion et peut donc être utilisée de façon extrêmement flexible. La cellule robotisée est dotée d’un toit. Un raccord central est prévu pour le raccordement d’un dispositif d’aspiration par le client. La zone de chargement est protégée par une porte roulante. Grâce aux cycles parallèles de chargement et de déchargement, cette variante de la KUKA flexibleCELL arc est adaptée pour des volumes de production importants de pièces plus complexes devant être réorientées plusieurs fois pendant le processus de soudage.
Exemple de configuration avec un robot et un positionneur KP3-V2H.
Réglages des cookies OK

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

Réglages des cookies