opsira GmbH réalise des goniophotomètres innovants à l'aide de robots KUKA

L'appareil de mesure de la lumière multifonctionnel « robogonio » : cela fait trois ans que la société opsira GmbH, dont le siège social est à Weingarten, propose ce produit sur le marché

Robogonio – une contraction des mots robots et goniophotomètre – mesure la distribution angulaire d'une source lumineuse ou d'un luminaire et allie ce faisant les avantages de la robotique industrielle et des techniques de mesure de la lumière les plus modernes. Depuis 1999, opsira travaille comme fournisseur de services complets pour l'industrie de l'optique et du luminaire et emploie 16 collaborateurs. Avec « robogonio », opsira vient renforcer le secteur des systèmes de mesure.

Critères plus sévères imposés aux goniophotomètres

Les goniophotomètres sont considérés comme une méthode de mesure de base dans les techniques de l'éclairage et sont utilisés depuis plus de 100 ans. La structure classique de ce dispositif comprend le goniomètre mécanique avec un axe horizontal et un axe vertical pour la rotation du spécimen (p. ex. phare avant de voiture) ainsi qu'un photomètre qui permet de mesurer l'intensité lumineuse. Ces dernières années, les exigences posées aux goniophotomètres ont augmenté en raison de systèmes de mesure photométriques devenus plus complexes et plus compacts mais aussi en raison d'outils de conception optiques plus performants.

« Robogonio » unit différents type de goniomètres

Avec « robogonio », opsira vient renforcer le secteur des systèmes de mesure. Opsira mise ce faisant sur l'utilisation de différents robots KUKA de toutes tailles. Il est ainsi possible de mesurer avec exactitude de très petites LED, des phares de voiture, des signaux lumineux utilisés pour le trafic autoroutier comme les feux multicolores ou les feux de passage à niveau, mais aussi des signaux lumineux utilisés sur les pistes de décollage et d'atterrissage des aéroports. Alors que les goniophotomètres classiques sont très limités dans leurs applications et que différentes machines et différents processus de contrôle sont nécessaires pour les mesures dans les champs proche et lointain, « robogonio » allie les avantages de différents types de goniomètres conventionnels.

« Robogonio » utilise les six axes du robot autant pour le positionnement du spécimen que pour la manipulation angulaire avec une précision et une fiabilité très élevées. Le nombre élevé de degrés mécaniques permet de mesurer aux niveaux traditionnels A, B ou encore C avec un seul système de mesure et associe ainsi les types de goniomètres 1.1, 1.2 et 1.3 selon DIN EN 13032-1 dans appareil unique. Selon la configuration, les types de goniomètres 2.x, 3 et 4 peuvent aussi être réalisés. Concrètement, « robogonio » peut mesurer les répartitions d'intensités lumineuses et de faisceaux (EULUMDAT, IES, etc.), les répartitions de couleurs mais aussi les distributions de luminance (éblouissement).

Robots KUKA de la catégorie de petits robots à la catégorie poids lourds 

En optant pour KUKA Roboter GmbH, opsira peut proposer à ses clients l'ensemble de la gamme de produits. Une diversité qui va des solutions proposées par la série de petits robots KR AGILUS aux catégories de charges élevées avec la série KR QUANTEC, en passant par l'utilisation des types de robot KR 6 et KR 30. Des solutions avec les familles de produits KR FORTEC ou KR 1000 titan, qui sont associées à la catégorie des charges lourdes, sont également pensables. Les dimensions du « robogonio » sont donc très flexibles, sa gamme s'étendant d'une charge de six kilogrammes avec une portée de 700 millimètres à une charge de 1300 kilogrammes avec une portée de 3000 millimètres et il peut donc être adapté aux besoins individuels du client.
Des robots KUKA positionnent des échantillons d’essai afin d’effectuer une photométrie chez opsira.
Avec des charges de 6 ou 10 kilogrammes, « robogonio » représente la solution idéale autant pour la mesure de petites sources lumineuses comme les LED que pour la mesure de luminaires plus lourds. Dans l'industrie automobile, on utilise des « robogonio » avec des charges de 90 kilogrammes, voir même de 120 kilogrammes lorsque des systèmes de phare avant complexes doivent être mesurés.

Répétabilité et vitesse excellentes

Chaque « robogonio » convainc par son excellente précision de reproductibilité angulaire associée à une vitesse de mesure très élevée. Le « robogonio » permet également de réaliser le processus de contrôle pour la mesure des éclairages linéaires à LED, toujours plus populaires (p.ex. dans le secteur automobile pour l'éclairage des portes ou l'éclairage d'ambiance).

Il s'adapte rapidement aux tendances actuelles du marché et les accompagne avec une grande flexibilité. L'utilisation du « robogonio » est également très flexible et peut se faire à l'intérieur d'une pièce, d'un laboratoire ou d'un hall de production : Son point de rotation peut être choisi librement dans la pièce et il peut être monté aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.
Éclairage linéaire à LED monté sur un robot KUKA.
OK

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.