Choisissez votre emplacement:

Pays

Innovation chez Prefbet : Le nouveau robot de palettisation KUKA améliore la production de béton

L’innovation est le moteur du développement. C’est un fait que connaissent bien les propriétaires de Prefbet, l’un des principaux fabricants de produits de béton, qui, avec le soutien des ingénieurs de Lin-Tech, ont installé une ligne de production moderne et automatisée pour les produits de silicate. On trouve au cœur de ce projet un robot de palettisation KUKA.


Prefbet comprend les besoins des clients et étend ses capacités de production avec un palettiseur KUKA 

La société de production de béton Prefbet est en activité depuis 1992 et est l’un des principaux fabricants polonais de béton cellulaire, de béton prêt à l’emploi et de produits de béton. L’entreprise poursuit sa croissance en se lançant dans la fabrication de briques de silicate. « La brique de silicate que nous avons commencé à fabriquer fait partie de nos efforts pour étendre nos capacités. Nous avons reçu des demandes de renseignements sur les briques de silicate pour les immeubles d’habitation collective, car les briques de silicate ont de très bonnes propriétés acoustiques. Il est très important pour nous de pouvoir répondre aux exigences de nos clients », explique Pawel Mieczkowski, ingénieur en énergie en chef chez Prefbet.

Une nouvelle ligne de production pour les produits de silicate, avec un nouveau robot de palettisation KUKA 

Les objectifs étaient clairs dès le départ : la brique de silicate de Prefbet devait se distinguer par des propriétés acoustiques sans compromis tout en maintenant la résistance à la compression la plus élevée possible. La nouvelle production a obligé l’entreprise à créer une ligne de production complète. Dès le départ, la direction de Prefbet a préféré des solutions modernes, supposant une automatisation avancée du processus. L’approche pionnière de l’entreprise a été appréciée par l’Agence polonaise pour le développement des entreprises (PAED), qui a accordé à l’entreprise une subvention pour démarrer la production automatisée de produits en silicate.

Le robot de palettisation KR 700 PA de KUKA est idéal pour la palettisation de briques de silicate

Le meilleur choix pour la palettisation : le robot KR 700 PA KUKA

La mise en place d’une nouvelle ligne de production dans l’usine de Prefbet a été dévelopée par l’équipe d’ingénieurs expérimentés de Lin-Tech, qui se spécialise depuis des années dans la construction complète de machines et d’équipements industriels. L’un des stands à préparer était un stand robotisé pour la palettisation des produits de silicate fabriqués. En raison de la spécificité du produit, les ingénieurs de Lin-Tech ont opté pour un robot puissant, le KR 700 PA. Trois aspects clés ont déterminé son choix : la gamme, la capacité de charge et la productivité. 


En discutant avec les spécialistes KUKA, nous avons communiqué dès le début sur l'utilisation du robot. Nous avons pris une décision en fonction du poids de la pince et de la productivité du stand.

Rafał Kromólski, conseiller clientèle chez Lin-Tech

Un préhenseur spécial pour la palettisation des produits de silicate

Le développement du préhenseur pour le robot de palettisation KUKA a été l’un des principaux défis de l’équipe Lin-Tech au cours du projet. Le préhenseur devait être compatible avec le palettiseur KUKA tout en correspondant aux caractéristiques des produits de silicate Prefbet lourds et fragiles. Une aspect important était la préparation du système de contrôle. Le stand de palettisation devait être intégré dans toute la ligne de production et être à la fois multifonctionnel et préparé pour la manipulation de différents produits.

Le robot de palettisation KR 700 PA de KUKA est le choix idéal pour la palettisation automatisée

Le palettiseur de KUKA est une innovation dans l’industrie du béton

« Pour autant que je sache, Prefbet est la première entreprise de ce secteur qui a décidée d’utiliser le robot de palettisation KUKA dans un tel contexte. Nous avons entrepris une tâche difficile, mais grâce à la grande expérience de Lin-Tech, nous avons décidé de développer cette application. Au final, notre expérience a fonctionné », déclare Rafał Kromólski. La coopération entre Prefbet et Lin-Tech a été intense dès le début. Le contrat pour la création d’une ligne de production de produits de silicate a été signé en août 2018. Un peu plus d’un an plus tard, la ligne de production était officiellement inaugurée, même si la ligne au complet avait déjà été terminée avant.


La grande inauguration de la ligne a eu lieu le 24 septembre. Le robot fonctionnait déjà à cette époque et un certain nombre de personnes ont pu le constater de leurs propres yeux. Je dois admettre que la palettisation effectuée par le robot KUKA est impressionnante.

Paweł Mieczkowski, ingénieur principal en énergie chez Prefbet

Les robots offrent une efficacité et une précision maximales

« Jusqu’à récemment, les robots étaient traités comme des machines de Star Wars, inaccessibles, chers, très avancés et hors de portée d’une entreprise saine et normale. Mais tout cela est en train de changer. Les robots fonctionnent très efficacement. Le coût des systèmes de palettisation robotisés est comparable à celui des chariots élévateurs et d’autres solutions. Qu’il s’agisse de palettisation ou de toute autre application, les robots offrent une efficacité et une précision maximales et, surtout, ils sont capables d’effectuer les tâches les plus difficiles et les plus laborieuses », souligne Paweł Mieczkowski.

Les robots de palettisation KUKA fonctionnent très efficacement et offrent une précision maximale

Les robots de palettisation de KUKA facilitent la vie des travailleurs humains

 « Il est difficile d’imaginer que des briques de plusieurs kilogrammes soient portées par une ou deux personnes. Nous ne cachons pas le fait que nous essayons de nous éloigner de telles tâches. Bien sûr, les gens travaillent, le nombre d’employés ne cesse d’augmenter, pas de diminuer, mais c’est lié au fait que nous nous développons constamment, introduisons de nouveaux produits et créons de nouvelles usines. Un robot ne signifie pas le licenciement d’une personne. Sa tâche est de faciliter le travail, et le fait que les robots fonctionnent mieux dans une usine ordinaire de l’est de la Pologne prouve que notre pays a changé. C’est simplement un progrès », souligne Pawel Mieczkowski.


Trouvez des intégrateurs partenaires près de chez vous

Trouvez ici le partenaire adapté à votre secteur ou votre problématique.