Timo Boll : The Duel

C’était l’un des points forts lors de la fête d’ouverture de la nouvelle usine KUKA à Shanghai en 2014 ; la vidéo spectaculaire avec Timo Boll : « The Duel ». Pendant quatre minutes, Timo Boll, le champion d’Europe de tennis de table et porte-drapeau des jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro affronte le KR AGILUS à la table. Chacun revendique sa suprématie quant à la rapidité, la précision et l’agilité.

Timo Boll contre le KR AGILUS : le combat des géants

Timo Boll est l’un des joueurs de tennis de table les plus rapides au monde et a été porte-drapeau lors des jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Le KR AGILUS est le robot le plus rapide de KUKA. Pour fêter l’ouverture du nouveau site de production à Shanghai, le 11 mars 2014 KUKA a présenté Timo Boll en tant que nouvel ambassadeur de marque et, à l’occasion, une vidéo sensationnelle. Au cours d’une compétition dramatique, le champion allemand de tennis de table et notre KR AGILUS se sont affrontés pendant 4 minutes dans la vidéo « The Duel ». Regardez par vous-même qui sera le meilleur...
Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur : Timo Boll et le KR AGILUS veulent montrer qui est le meilleur dans le combat de l’homme contre la machine.

Timo Boll : ambassadeur de marque pour KUKA en Chine

Depuis 2014, Timo Boll représente la marque KUKA en Chine. Le joueur allemand de tennis de table et porte-drapeau lors des jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro est l’un des sportifs allemands les plus populaires en Asie. Les grands atouts de Boll sont sa rapidité, sa grande précision et son extrême agilité. Cela fait de lui non seulement la personnification de nos robots mais également l’ambassadeur de marque idéal de KUKA dans sa deuxième patrie.

Je suis un fanatique de technique ! Les robots KUKA sont des produits fascinants : ils sont rapides, souples, précis et fiables. Exactement comme un bon joueur de tennis de table. Je suis tout à fait prêt à affronter un robot KUKA lors d’un match.

Timo Boll, champion d’Europe de tennis de table et ambassadeur de marque pour KUKA en Chine

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK