Timo Boll contre robots KUKA

Au cours des dernières années, Timo Boll et le KR AGILUS se sont affrontés lors de duels sans merci. Aujourd’hui, la superstar du tennis de table et nos robots forment une unité parfaite. Voyez par vous-même !

Timo Boll : ambassadeur de marque pour KUKA en Chine

Depuis 2014, Timo Boll représente la marque KUKA en Chine. Le joueur allemand de tennis de table et porte-drapeau lors des jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro est l’un des sportifs allemands les plus populaires en Asie. Les grands atouts de Boll sont sa rapidité, sa grande précision et son extrême agilité. Cela fait de lui non seulement la personnification de nos robots mais également l’ambassadeur de marque idéal de KUKA dans sa deuxième patrie.

Je suis un fanatique de technique ! Les robots KUKA sont des produits fascinants : ils sont rapides, souples, précis et fiables. Exactement comme un bon joueur de tennis de table. Je suis tout à fait prêt à affronter un robot KUKA lors d’un match.

Timo Boll, champion d’Europe de tennis de table et ambassadeur de marque pour KUKA en Chine

Timo Boll contre le KR AGILUS : le combat des géants

Timo Boll est l’un des joueurs de tennis de table les plus rapides au monde et a été porte-drapeau lors des jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Le KR AGILUS est le robot le plus rapide de KUKA. Pour fêter l’ouverture du nouveau site de production à Shanghai, le 11 mars 2014 KUKA a présenté Timo Boll en tant que nouvel ambassadeur de marque et, à l’occasion, une vidéo sensationnelle. Au cours d’une compétition dramatique, le champion allemand de tennis de table et notre KR AGILUS se sont affrontés pendant 4 minutes dans la vidéo « The Duel ». Regardez par vous-même qui sera le meilleur...
Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur : Timo Boll et le KR AGILUS veulent montrer qui est le meilleur dans le combat de l’homme contre la machine.

Timo Boll contre le KR AGILUS : une revanche en musique

Après le duel sportif de l’année précédente, la compétition entre le champion allemand de tennis sur table et le robot industriel est nettement plus subtile dans la deuxième vidéo de Timo Boll « The Revenge ». Lors du jeu virtuose sur le verrillon, les adversaires doivent avant tout faire preuve de doigté.

Timo Boll, qui a participé aux jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro non seulement en tant que sportif mais également en tant que porte-drapeau allemand, et le KR AGILUS se lancent à fond et sont à nouveau des adversaires qui se valent en ce qui concerne la rapidité et l’agilité. Venez vous en assurer par vous-même ! Et venez découvrir qui mène le jeu dans cette vidéo de Timo Boll...

La perfection en matière de rapidité et de précision : encore une compétition au coude-à-coude avec le KR AGILUS dans la deuxième vidéo de Timo Boll « The Revenge ».

Timo Boll en harmonie avec le robot

2016 est l’année de la réorientation, pour nous comme pour notre ambassadeur de marque Timo Boll qui a eu en 2016 l’honneur d’apparaître en tant que porte-drapeau pour l’Allemagne lors des jeux olympiques à Rio de Janeiro.

Dans les deux vidéos « The Duel » et « The Revenge », Timo Boll affrontait le KR AGILUS de KUKA pour revendiquer sa suprématie quant à la rapidité et l’agilité. Les deux adversaires ont commencé par se mesurer lors d’un match de tennis de table sans merci puis ont tenté leur chance avec le verrillon.

Dans la nouvelle vidéo, « The Perfect Match », Timo Boll rencontre un nouveau robot KUKA : Il s’entraîne à atteindre l’harmonie parfaite avec un KR titan sur une plate-forme mobile KUKA omniMove.

L'homme contre la machine, c’est du passé : en 2016, Timo Boll s’allie au robot dans « The Perfect Match ».

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK