Aller boire un verre au système de distribution de boissons robotisé entièrement automatique

Grâce à un embout spécial, il est capable de tirer 20 verres de bière par minute, sans renverser une seule goutte. Dans le système de distribution et de mélange de boissons de la société BAIER Engineering GmbH, un robot KUKA de type KR CYBERTECH prépare des boissons de façon fiable et précise, à la façon d’un barman.

15 juillet 2019

Le KR CYBERTECH est le premier robot au monde à être utilisé dans un bar

Avec le robot distributeur de boissons, la société BAIER Engineering GmbH a développé le premier système distributeur de boissons entièrement automatisé au monde. Le système a été créé en collaboration avec l’école supérieure d’Aalen et des spécialistes du secteur des boissons. Un robot KUKA de type KR CYBERTECH est utilisé en tant que barman. Le robot de bar mélange des cocktails, tire des boissons, sert et encaisse. « Le robot distributeur de boissons est un à la fois un accroche-regard et un pro du débit de boissons », c’est ainsi que Thomas Baier, fondateur et directeur de BAIER Engineering, décrit les propriétés particulières du bar robotisé.

Un robot KUKA en tant que barman mélangeant des cocktails

Le logiciel et les technologies pour le système de distribution de boissons proviennent de BAIER Engineering et le bras de robot vient de KUKA. Un robot de la série KR CYBERTECH se trouve derrière le comptoir. Dès qu’une commande entre par le biais de l’écran tactile, le bras du robot saisit le verre approprié. Il le remplit à la tireuse et sert la boisson au comptoir. Cocktails, bière pression, boissons gazeuses sans alcool- le nombre des boissons proposées peut être programmé de façon individuelle en fonction de l’évènement. Le paiement se fait avec des cartes à puces spéciales. Le robot de bar contrôle également immédiatement si le client a l’âge minimum requis pour la boisson choisie.

Le robot KUKA de type KR CYBERTECH prépare des boissons comme un barman.

Le robot de bar est opérationnel à tout moment


Les avantages du système de distribution de boissons sont évidents. Trois jours lors d’un salon ou la nuit lors d’un évènement d'entreprise ? Le robot KUKA est opérationnel 24h/24 en tant que barman. Sa performance ne faiblit pas. « Notre robot distributeur de boissons mélange des cocktails et tire de la bière avec une qualité constante. Il travaille de façon propre, fiable et efficiente », explique M. Baier. Le système de distribution de boissons est très mobile car il se trouve sur une remorque à un essieu. Le réfrigérateur est intégré, seule une connexion électrique est nécessaire. De plus, la sécurité du service est garantie du fait de la structure de la remorque. Le bar robotisé peut être utilisé lors de nombreux évènements, qu’il s’agisse de gastronomie ou de fêtes d’anniversaires spéciales ou même de fêtes populaires.

Grande affluence : le robot distributeur de boissons est un invité apprécié pour les évènements de tout genre.

Le défi était d’intégrer au système un robot disposant de suffisamment de marge de manœuvre. Le KR CYBERTECH dispose des degrés de liberté nécessaires.

Thomas Baier, directeur de BAIER Engineering GmbH
Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies