Les robots d’ébavurage de KUKA transforment les fonderies de Grind Master

Grind Master, leader technologique dans les machines d’usinage de métaux, aide d'autres entreprises à automatiser leur processus d'ébavurage de composants en aluminium moulés sous pression. Afin de satisfaire aux exigences de qualité élevées des pièces visibles de Classe A, deux petits robots KUKA de la série KR AGILUS sont utilisés et ont permis d'accroître la productivité et la qualité tout en abaissant le coût global.

L’aventure de Grind Master Machines Pvt. Ltd. trouve son origine dans la passion d'un couple marié pour l’ingénierie, un petit garage et un encore plus petit budget en 1984 dans la ville historique d’Aurangabad en Inde. Un peu plus de trois décennies plus tard, l’entreprise est devenue un leader technologique mondial et exporte ses machines d’usinage de métaux. En janvier 2016, Grind Master a décidé d'ajouter des robots KUKA à son portefeuille.

Une solution d'ébavurage automatisée pour l’environnement difficile des fonderies

En Inde, les ateliers d'ébavurage ont l’habitude de faire appel à de la main-d’œuvre occasionnelle dans la production des composants en aluminium moulés sous pression destinés par exemple aux voitures, motos et scooters. Mais bon nombre de ces composants sont des pièces visibles de Classe A qui exigent un haut degré de régularité et de qualité dans leur traitement. Qui plus est, les températures élevées, les vapeurs et la poussière présente dans la fonderie mettent à rude épreuve les ouvriers ainsi que les machines. Afin d'améliorer les conditions de travail et d'augmenter la productivité et la qualité dans l'atelier d'ébavurage, l’automatisation s’est présentée comme une solution.
Les robots KR AGILUS ébarbent des composants en aluminium moulés sous pression.

Une ébavureuse qui garantit une qualité et une régularité hors pair

Un portail linéaire était exclu pour Grind Master ; en effet, le grand nombre de variantes des composants et la mise à niveau fréquente des modèles imposaient une solution flexible pouvant être reprogrammée facilement et rapidement. En outre, la forme complexe des pièces plaidait en faveur de la mobilité et la vitesse d'un robot à six axes. Pour Grind Master, la réponse était donc le KUKA KR AGILUS. Ce petit robot n’est pas seulement extrêmement agile, rapide et précis, il est aussi très solide et compact, ce qui en fait une solution idéale pour l’environnement des fonderies de Grind Master. Le résultat est un robot qui ébavure les pièces moulées sous pression avec une régularité hors pair.

Les temps de cycle et de rééquipement courts augmentent la productivité d'usinage des métaux

Avec un temps de cycle de 25 secondes par pièce et un temps de rééquipement de 10 minutes, la solution a prouvé qu’elle répondait amplement aux critères exigés par des clients tels que Aurangabad Electricals Ltd, dont la productivité a augmenté, mais aussi la qualité des composants produits. Grâce à ce rapport coûts/bénéfices très avantageux, Grind Master estime pouvoir le rentabiliser dans un délai d’environ trois ans. « L'ébavurage robotisé constitue une métamorphose dans le domaine de la fonderie et des conditions de travail associées, en ce sens qu'il a créé un environnement de travail sans danger et sain propice à la fabrication de pièces de très grande qualité conformément aux techniques de fabrication internationales. Fort du succès obtenu avec les deux premiers robots d'ébavurage, nous souhaiterions automatiser l'ensemble de la fonderie avec des robots conçus pour ce genre d'opérations », déclare Sameer Kelkar, directeur de Grind Master Machines Pvt. Ltd.
Réglages des cookies OK

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

Réglages des cookies