Méthodes ludo-éducatives KUKA

Transmettre le savoir en l’illustrant avec des robots - les robots KUKA sont parfaitement appropriés pour cette tendance.

Relier habilement apprentissage et divertissement : voilà une tendance dont profitent beaucoup de centres scientifiques, agences événementielles et exposants. Un robot KUKA est une attraction autour de laquelle une foule se forme très rapidement.

Des opérations et des séquences de déplacement complexes peuvent être présentées de façon à attirer le public. Six degrés de liberté (6 DOF) rendent possible ce qui paraît impossible. Des salons spécialisés tels que AUTOMATICA ont d’ores et déjà utilisé des robots KUKA à des fins ludo-éducatives.

Le fil menant à la robotique

Amusement, jeu et suspense tout en apprenant des choses sur les robots, voilà le « fil chaud » de KUKA. Le défi de ce jeu d’adresse est de guider un anneau du point de départ au point d’arrivée autour d’un tube métallique plié sans le toucher.

À chaque contact du fil avec le tube, un signal d’alarme retentit. À l’aide du KUKA Control Panel facile à utiliser et après de brèves instructions, n’importe qui peut tester son habilité. Cette tâche permet au robot KUKA de prouver qu’il peut être déplacé de façon sensitive et qu’il est facile à utiliser.

Le « fil chaud » peut également être utilisé en tant qu’expérience pratique pour l’initiation à la programmation de robots. Il est également possible d’imaginer un concours de programmation où il s’agirait d’effectuer le déplacement de la position de départ à la position de destination le plus rapidement possible.

Commande de robot ludique avec le « fil chaud » de KUKA.

KUKA maîtrise toutes les ficelles

Le public du centre scientifique ou des évènements en est resté bouche bée. Au lieu d’un marionnettiste, c’est un robot KUKA KR 15 avec préhenseur pneumatique qui fait bouger les fils d’une marionnette du théâtre « Augsburger Puppenkiste » Les foules ont confirmé que ce spectacle était très apprécié car il y avait beaucoup d’action.

Il est bon de savoir que les séquences de déplacement et l’environnement de la marionnette peuvent être adaptés à la présentation souhaitée. Pour un spectacle devant de nombreux spectateurs, on dispose d’un pack de présentation composé d’une caméra et d’un grand écran pouvant être loué.

Le robot KUKA fait bouger les marionnettes du théâtre « Augsburger Puppenkiste » avec beaucoup de doigté.
Ceci peut bientôt également être votre attraction : un robot KUKA en tant que blockbuster dans les centres scientifiques, les centres commerciaux et au cours d’évènements.

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK