KUKA wins major systems engineering contract from U.S. automotive manufacturer

The project comprises the design and installation of a highly flexible manufacturing system to produce body components for a range of vehicle variants.

2018. március 22.

KUKA Systems has won a substantial systems engineering contract from a major U.S. automotive manufacturer. The project comprises the design and installation of a highly flexible manufacturing system to produce body components for a range of vehicle variants. The order volume lies in the high double-digit-million euro range and was booked in the fourth quarter of 2017. The start of production is scheduled for 2019.

At the North American plant, automated joining processes are to be integrated into the line for the front structure, underbody and body framing of the vehicle. The line is to include the KUKA KS Framer, which can produce up to six different models.

“We are proud that we have once again been able to convince our customer with our high-tech products. At the same time, this order underscores the out-standing partnership between our two companies,” explains Dr. Till Reuter, CEO of KUKA AG.

 

Újdonságok letöltése

PDF letöltése
Cookie-beállítások OK és KUKA felfedezése

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások