Scegli la tua località:

Paese

KUKA cobot LBR iiwa bekijkt mogelijkheden van Industrie 4.0

Il robot leggero KUKA LBR iiwa testa le possibilità dell’industria 4.0

Un KUKA LBR iiwa che collabora con l’uomo è integrato in un ambiente di formazione presso l'istituto per i sistemi di produzione (IPS) dell’università tecnica di Dortmund. I risultati delle ricerche condotte dall’IPS sull’industria 4.0 confluiscono nell’impianto. Così gli studenti apprendono la produzione del futuro, lavorano in stretta collaborazione con il robot interagente e imparano a programmarlo.

31 gennaio 2018


LBR iiwa rende possibile la HRC e la modifica semplice dell’impianto

La rbc Fördertechnik© ha realizzato l’ambiente di formazione presso l’IPS, nel quale il KUKA LBR iiwa che collabora con l’uomo dimostra la possibilità della collaborazione diretta con l’uomo. Un altro punto focale della ricerca: programmazione veloce e semplice dell’impianto e modifica semplice, anche senza conoscenze di programmazione particolari. Ciò è reso possibile dalla programmazione grafica del software di sistema KUKA Sunrise.OS.
Productie van de toekomst nu al beschikbaar: mens en cobot werken nauw samen.
La produzione del futuro è già realtà: uomini e robot interagenti collaborano direttamente.

Il robot leggero KUKA simula il montaggio di una pompa

L'attuazione pratica è una parte essenziale dell’ambiente di formazione. Gli studenti imparano così a programmare il robot affinché questo sia in grado di montare una pompa. A tale scopo, vari nastri trasportatori dotati di telecamera consegnano i componenti. Il robot interagente li afferra autonomamente e li monta passo dopo passo lavorando in team con un collaboratore. 
Industrie 4.0 aan de TU Dortmund: studenten leren hoe een LBR iiwa wordt geprogrammeerd.
Industria 4.0 all’università tecnica di Dortmund: gli studenti imparano a programmare un LBR iiwa.

Rendere tangibile l’industria 4.0

Un obiettivo dell’impianto: Preparare gli ingegneri di domani per la produzione del futuro, nonché rassicurarli riguardo a eventuali paure per quanto riguarda il contatto nella HRC. Le esperienze pratiche aiutano a sottolineare i vantaggi della HRC. Industrie regionali hanno già dimostrato il proprio interesse per l’impianto.