Timo Boll contro robot KUKA

Negli anni scorsi Timo Boll e il KR AGILUS si sono confrontati in duelli estremamente ardui. Ora la superstar del tennis da tavolo e i nostri robot formano una perfetta unione. Guardate voi stessi!

Timo Boll: ambasciatore del marchio per KUKA in Cina

Dal 2014 Timo Boll è il testimonial di KUKA in Cina. Da anni il tennistavolista tedesco e portabandiera ai Giochi olimpici 2016 di Rio de Janeiro è uno degli atleti tedeschi più popolari in Asia. I grandi punti di forza di Boll sono la velocità, l’enorme precisione e l’estrema mobilità. Proprio per questo non solo è la personificazione dei nostri robot, ma soprattutto l’ambasciatore ideale del marchio nella nostra seconda patria.

Sono un fanatico della tecnica! I robot KUKA sono prodotti affascinanti: veloci, agili, precisi e affidabili. Proprio come un buon giocatore di ping-pong. Sono senz’altro disposto a confrontarmi in una partita contro un robot KUKA.

Timo Boll, campione europeo di tennis tavolo e ambasciatore in Cina del marchio KUKA

Timo Boll contro il KR AGILUS: scontro fra titani

Timo Boll è uno dei tennistavolisti più veloci del mondo e nel 2016 è stato portabandiera ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro. Il KR AGILUS è il robot più veloce di KUKA. L’11 marzo 2014, in occasione dell’apertura del nuovo stabilimento di produzione di Shanghai, KUKA ha presentato Timo Boll quale suo nuovo ambasciatore del marchio in Cina, e un video adrenalinico. In una partita emozionante il professionista tedesco di ping-pong e il nostro KR AGILUS si confrontano per quattro minuti in un duello di ping-pong molto combattuto nel video con Timo Boll "The Duel" . Guardate voi stessi chi è il migliore alla fine...
Ci può essere solo un vincitore: Timo Boll e il KR AGILUS vogliono dimostrare che è il migliore nella lotta uomo contro macchina.

Timo Boll vs. KR AGILUS: rivincita con musica

Dopo il duello sportivo dell’anno precedente, il secondo video con Timo Boll dal titolo “The Revenge”, ha mostrato il campione tedesco di tennis tavolo e il robot industriale impegnati in un confronto molto più delicato. Il virtuosismo con i bicchieri musicali richiede soprattutto destrezza manuale da parte degli avversari.

Timo Boll, che ai Giochi olimpici 2016 di Rio de Janeiro non si è presentato solo come atleta, ma anche come portabandiera della Germania durante la cerimonia di apertura, e il KR AGILUS mostrano totale prontezza all’azione. Anche in questa gara non si ricerca altro se non velocità e mobilità. Convincetevi voi stessi! E scoprite chi in questo video con Timo Boll ha la meglio...

Velocità e precisione alla perfezione: anche nel secondo video “The Revenge” Timo Boll si confronta in un testa a testa con il KR Agilus.

Timo Boll in armonia con il robot

Il 2016 è l’anno della svolta di pensiero – per noi e per il nostro testimonial Timo Boll, che nel 2016 ha avuto anche l’onore di fare il suo ingresso ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro come portabandiera della Germania.

In entrambi i video “The Duel” e “The Revenge” Timo Boll ha combattuto control il KUKA KR AGILUS per aggiudicarsi il predominio in velocità e abilità. I due avversari si sono sfidati in un incontro di ping-pong estremamente duro, cimentandosi poi in un’esibizione con bicchieri musicali.

Nel nuovo video “The Perfect Match” Timo Boll conosce un nuovo robot KUKA: con il KR titan sulla piattaforma mobile di KUKA omniMove, riesce ad allenarsi in perfetta armonia.

Uomo contro macchina era ieri: nel 2016 in “The Perfect Match” Timo Boll forma una squadra con il robot.
Impostazioni cookie OK

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

Impostazioni cookie