Puntlassen

Saldatura a punti

La saldatura a punti è una forma della saldatura a resistenza e viene utilizzata soprattutto nell’industria automobilistica. Grazie al procedimento Delta Spot qui realizziamo anche unioni con materie prime non saldabili, come nel caso dell’alluminio. 

Saldatura a punti: la tecnologia

La saldatura a punti crea unioni forti grazie alla pressione elevata esercitata su una superficie relativamente piccola ed alle energie elevate sotto forma di corrente elettrica. I principali parametri della saldatura a punti sono:

  • Corrente
  • Resistenza
  • Calore
  • Pressione

Nella saldatura a punti, i due elettrodi di saldatura pressano insieme i componenti. Successivamente viene attivata la corrente di saldatura. La resistenza da contatto sviluppa un riscaldamento termoelettrico e così si produce una fusione.

La corrente viene quindi disattivata. Il materiale fluido si indurisce e si ottiene una giunzione permanente. Durante il raffreddamento del materiale fuso, occorre mantenere la pressione in posizione verticale per evitare la formazione di pori.

Saldatura a punti automatizzata

Per abbreviare il tempo ciclo della saldatura a punti e per unire anche un materiale come l’alluminio, la soluzione ottimale è la saldatura a punti automatizzata. KUKA propone due diversi procedimenti per la vostra produzione:

  • Delta Spot: nastri di processo perimetrali tra gli elettrodi e la lamiera da unire (per esempio alluminio) allungano la durata degli elettrodi. Il nastro di processo evidenzia inoltre un’elevata resistenza elettrica. Durante il procedimento di saldatura è quindi possibile far convogliare dall’esterno verso l’interno ulteriore energia termica. Occorre meno energia, il che ha un effetto positivo soprattutto nel caso della saldatura di alluminio.
  • RoboSpin: un robot ruota la servopinza già durante il procedimento di saldatura: saldatura e movimento delle pinze non vengono eseguiti uno dopo l’altro, ma contemporaneamente. Nella saldatura a punti il risultato è un tempo ciclo più breve.

Saldatura a punti: i vantaggi

Nella saldatura a punti, in cui si applicano le nostre tecniche Delta Spot e RoboSpin, si ottiene quanto segue: 
  • Tempi ciclo più rapidi
  • Produzione più economica
  • Giunzione dei materiali più diversi

Chiamateci: saremo lieti di fornirvi consulenza e di trovare la soluzione ideale per la vostra produzione.

Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie