Scegli la tua località:

Paese

Innovazione alla Prefbet: il nuovo robot di pallettizzazione KUKA migliora la produzione del calcestruzzo

L'innovazione è la forza trainante dello sviluppo. Lo sanno bene i proprietari di Prefbet, uno dei principali produttori di prodotti in calcestruzzo, che con il supporto degli ingegneri Lin-Tech ha installato una moderna linea di produzione automatizzata per prodotti a base di silicati. Il cuore di questo progetto è un robot di pallettizzazione KUKA.


Prefbet comprende le esigenze dei clienti e amplia la propria capacità produttiva con un pallettizzatore KUKA 

L’azienda produttrice di calcestruzzo Prefbet opera dal 1992 ed è tra i principali produttori di calcestruzzo cellulare, calcestruzzo premiscelato e prodotti in calcestruzzo della Polonia. L'azienda continua la propria crescita avviando la produzione di mattoni di silicato. "Il mattone di silicato che abbiamo iniziato a produrre fa parte dei nostri sforzi volti a espandere le nostre capacità. Abbiamo ricevuto richieste di mattoni di silicato per edifici multifamiliari, perché tali mattoni presentano ottime proprietà acustiche. Per noi è molto importante essere in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti", spiega Pawel Mieczkowski, ingegnere energetico capo presso Prefbet.

Una nuova linea di produzione per prodotti a base di silicati con un nuovo robot di pallettizzazione KUKA 

Gli obiettivi erano chiari fin dall'inizio: il mattone di silicato di Prefbet doveva distinguersi per proprietà acustiche senza compromessi pur mantenendo la massima resistenza possibile alla compressione. L'avvio della sua produzione ha costretto l'azienda a creare una linea di produzione completa. Fin dal principio, il management di Prefbet ha privilegiato soluzioni moderne, ipotizzando un'automazione avanzata del processo. L'approccio pionieristico dell'impresa è stato apprezzato dall'Agenzia Polacca per lo sviluppo d'impresa (PAED), grazie alla quale l'azienda ha ricevuto un contributo per avviare la produzione automatizzata di prodotti a base di silicati.

Il robot di pallettizzazione KR 700 PA KUKA è ideale per la pallettizzazione di mattoni di silicato

La scelta migliore per la pallettizzazione: il robot KR 700 PA KUKA

La creazione di una nuova linea di produzione nell’impianto di Prefbet è stata intrapresa dal team Lin-Tech, costituito da ingegneri esperti, specializzati da anni nella costruzione completa di macchinari e attrezzature industriali. Tra i telai da allestire c'era un telaio robotizzato destinato alla pallettizzazione dei prodotti a base di silicati. Data la specificità del prodotto, gli ingegneri Lin-Tech hanno optato per un robot potente, il KR 700 PA. Tre aspetti chiave ne hanno determinato la selezione: autonomia, capacità di carico e produttività. 


In un confronto con gli esperti KUKA, abbiamo chiarito fin dall'inizio l’uso previsto del robot. Abbiamo preso una decisione in merito al peso della pinza e alla produttività del braccio.

Rafał Kromólski, consulente clienti per Lin-Tech

Una pinza speciale per la pallettizzazione di prodotti a base di silicati

Lo sviluppo della pinza per il robot di pallettizzazione KUKA ha rappresentato una delle sfide principali per il team Lin-Tech durante il progetto. La pinza doveva essere compatibile con il pallettizzatore KUKA e corrispondere, al contempo, alle caratteristiche dei pesanti e fragili prodotti a base di silicato di Prefbet. Una questione a parte è stata la preparazione del sistema di controllo. Il telaio di pallettizzazione doveva essere integrato nell'intera linea di produzione ed essere, al contempo, multifunzionale e predisposto per la movimentazione di diversi prodotti.

Il robot di pallettizzazione KR 700 PA KUKA è la scelta perfetta per la pallettizzazione automatizzata

Il pallettizzatore KUKA è un'innovazione nel settore del calcestruzzo

"Per quanto ne so, Prefbet è la prima azienda in questo settore industriale ad aver deciso di utilizzare il robot di pallettizzazione KUKA in tale ambito. Abbiamo intrapreso un compito difficile ma grazie al bagaglio di competenze Lin-Tech abbiamo deciso di sviluppare questa applicazione. Alla fine, la nostra esperienza ha dato risultati", afferma Rafał Kromólski. La collaborazione tra Prefbet e Lin-Tech ha avuto un ritmo impressionante sin dall'inizio. Ad agosto 2018 è stato firmato il contratto per la realizzazione di una linea di produzione di prodotti ai silicati. Poco più di un anno dopo, sebbene fosse già stata completata in precedenza, l'intera linea è stata inaugurata ufficialmente.


Il 24 settembre è stata inaugurata la nuova linea. Il robot era in funzione e diverse autorità hanno potuto vederlo con i propri occhi. Devo ammettere che la pallettizzazione eseguita dal robot KUKA è impressionante.

Paweł Mieczkowski, ingegnere energetico capo presso Prefbet

I robot offrono la massima efficienza e precisione

"Fino a poco tempo, i robot erano trattati come macchine di Star Wars, inaccessibili, costose, molto avanzate e fuori dalla portata di un’azienda normale e solida. Ma tutto ciò sta cambiando. I robot stanno lavorando in modo molto efficiente. Il costo dei sistemi di pallettizzazione robotizzati è paragonabile a quello degli stoccatori di pallet e di altre soluzioni. Indipendentemente dal fatto che si tratti di pallettizzazione o di qualsiasi altra applicazione, i robot offrono la massima efficienza e precisione e, soprattutto, sono in grado di eseguire i compiti più difficili e laboriosi", sottolinea Paweł Mieczkowski.

I robot di pallettizzazione KUKA funzionano in modo molto efficiente e offrono la massima precisione

I robot di pallettizzazione KUKA semplificano la vita dei lavoratori

 "È difficile immaginare mattoni del peso di diversi chilogrammi trasportati da una o due persone. Non nascondiamo che cerchiamo di allontanarci da tali compiti. Certo, le persone lavorano, il numero dei dipendenti è in costante aumento, non in diminuzione, ma è legato al nostro continuo sviluppo, all’introduzione di nuovi prodotti e alla creazione di nuovi impianti. Un robot non licenzia nessuno. Il suo compito è facilitare il lavoro e, il fatto che i robot funzionino meglio in una normale fabbrica nella Polonia orientale dimostra che il nostro Paese è cambiato. Questo è il progresso", sottolinea Pawel Mieczkowski.


Trova i KUKA System Partner vicini a te

Qui trovi il partner giusto per il tuo settore o il tuo problema.