KUKA all'EMO 2017: macchine utensili automatizzate nell’industria metallurgica

KUKA Robotics presenta, al padiglione 25, stand D81, soluzioni di automazione di facile applicazione studiate per l’industria metallurgica. La EMO è la fiera internazionale leader nel settore delle macchine utensili per la lavorazione dei metalli. Quest’anno l’appuntamento del settore metallurgico è alla fiera di Hannover dal 18 al 23 settembre.

24 luglio 2017

La produzione deve essere organizzata in termini economicamente sostenibili quanto più vicino possibile al cliente: questa è la sfida che deve affrontare oggi l’industria metallurgica. Su una superficie di 230 metri quadrati alla EMO di Hannover KUKA dimostra come si possa automatizzare in modo economicamente sostenibile le macchine utensili per la lavorazione dei metalli. Vengono presentati pacchetti ready2_use, celle robotizzata e robot industriali, che sono particolarmente adatti per l’industria metallurgica.

Solo grazie a un’automazione intelligente e basata su robot è possibile affrontare le sfide dell’industria metallurgica. Per tale motivo offriamo ai nostri clienti soluzioni adeguate.

Winfried Geiger, Business Development Manager presso KUKA Roboter GmbH.

Pacchetti ready2_use: preconfigurati e armonizzati tra loro 

Alla EMO di Hannover KUKA mostra due pacchetti di automazione di facile applicazione: ready2_grip e ready2_pilot. I pacchetti sono preconfigurati ed armonizzati tra loro e si possono integrare senza soluzione di continuità negli attuali ambienti di produzione.

Soluzione di pinza standardizzata 

ready2_grip è un pacchetto di pinza preconfigurato facile da integrare. Alla EMO sarà presentato il pacchetto su un robot di piccole dimensioni KR AGILUS. Il robot viene utilizzato così come assistente per l'handling in caso di carico e scarico di macchine.
 

Pacchetto di controllo robot: Programmazione intuitiva della traiettoria

Con ready2_pilot KUKA offre un pacchetto per il controllo dei robot. In questo tutti i robot industriali di KUKA possono essere controllati e programmati in maniera intuitiva. Per questo sul robot è installato un mouse 6D. Esso permette di spostarlo in tutte le direzioni. La pianificazione della traiettoria viene automaticamente programmata in background.

KUKA ready2_grip riduce l’impegno per l’integrazione di robot di handling

L’interfaccia di programmazione fonde robot e controllo macchine 

La seconda cella mostra un’applicazione di fresatura robotica. Ciò permette un utilizzo semplice del robot dal quadro di comando del controllo Sinumerik, attraverso una combinazione del software di controllo KUKA CNC Sinumerik e un controllo Siemens Sinumerik 840D sl. L’operatore rimane nel suo abituale ambiente di controllo Siemens CNC e non deve disporre di nessuna conoscenza di robotica. I robot di fresatura KUKA svolgono attività di lavorazione come le macchine utensili, non così ad alta precisione, ma in maniera più flessibile con un’ ampia area di lavoro.

Il software di comando KUKA CNC Sinumerik collega robot e controllo macchine.

Robot industriale per l’industria metallurgica

I visitatori della fiera potranno convincersi della versatilità di impiego dei Robot della serie KR CYBERTECH. I modelli esposti KR CYBERTECH e KR CYBERTECH nano sono perfettamente configurati per manipolare piccoli pezzi. Un robot della serie KR QUANTEC completa il vasto assortimento dei prodotti KUKA esposti alla fiera.

Impostazioni cookie OK

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

Impostazioni cookie