Industriële automatisering

Automazione

I requisiti delle imprese manifatturiere crescono e impongono processi di produzione flessibili. La soluzione sta nell'automazione della produzione. KUKA, specialista nell'automazione, vi aiuta a prepararvi al meglio per le sfide di oggi e di domani.

Crescenti requisiti di produzione

La concorrenza globale e la trasformazione digitale innalzano enormemente i requisiti imposti alle imprese manifatturiere. Mentre prodotti nuovi e varianti di prodotti vengono presentati sul mercato a un ritmo sempre più elevato, le aspettative dei clienti nella produzione di beni sono influenzate in misura crescente dalla possibilità che offre Internet di confrontare senza sforzo le diverse offerte.

Per poter rispondere a queste sfide, i produttori devono garantire una grande diversità di prodotti con dimensioni dei lotti a loro volta variabili. A questa pressione contribuiscono anche altri fattori, come la scarsità di personale qualificato, i crescenti costi delle retribuzioni e i rigidi requisiti in tema di salute e sicurezza. Le imprese manifatturiere necessitano quindi di sistemi di produzione flessibili: la chiave è rappresentata dall'automazione della produzione. 

Automazione significa migliorare un processo di produzione impiegando macchinari e tecnologie moderne. Specialista nel campo dell'automazione nella produzione supportata da robot, KUKA vi consente di far fronte ai crescenti requisiti di velocità, flessibilità, redditività e creazione di valore.

Soluzioni di automazione di KUKA: La chiave per una produzione flessibile

KUKA, impresa leader nel mondo nell'automazione, si è posta come obiettivo quello di sopportare le imprese manifatturiere in tutto il percorso di ottimizzazione della creazione di valore grazie al suo know-how completo in tema di automazione e digitalizzazione.

KUKA si presenta ai clienti come fornitore unico per l'intero spettro di servizi: dal componente (il robot), alla cella di produzione, fino all'impianto chiavi in mano e la produzione collegata in rete con strumenti informatici basati su cloud.

Collegamento al mondo reale e virtuale della produzione

KUKA completa il proprio bagaglio di know-how partecipando a start-up, come ad esempio Device Insight,

impresa di Monaco specializzata in piattaforme IoTper sistemi di produzione connessi in rete. Essa completa le competenze di KUKA in modo ottimale per dare vita a un portafoglio completo nel campo della Industrial Internet of Things (IIoT).

Soluzioni su misura per il settore

I prodotti e i software di KUKA sono presenti in numerosi settori come quello dell'automobile, dell'elettronica o della siderurgia. Le nostre Success Stories nella banca dati delle soluzioni vi consentiranno di farvi un'idea sulle nostre soluzioni di automazione e di capire come le nostre competenze possono aiutarvi a superare positivamente le sfide della trasformazione digitale.

Esempio dal settore dell'elettronica: Automazione con sensibilità

Il settore dell'elettronica è un ottimo esempio di industria che può trarre enormi benefici dalle soluzioni di automazione. Il ciclo di vita dei prodotti si accorcia notevolmente: quello che oggi è di tendenza, già domani verrà abbandonato. Al contempo i costi delle retribuzioni aumentano in quasi tutti i paesi, così come i requisiti di qualità.

Gli specialisti dell'automazione spiegano in questo video i progetti e i prodotti di KUKA per il settore dell'elettronica.

ready2_use: Soluzioni di automazione pronte per la produzione flessibile

Spesso nelle imprese l'esigenza di automazione è già chiaramente delineata da requisiti concreti di produzione. Si cercano soluzioni di automazione semplici che possano essere integrate nei processi di produzione preesistenti in modo rapido e semplice. Per questo abbiamo creato i nostri pacchetti ready2_use, a beneficio delle grandi come delle piccole imprese.

Questi pacchetti di applicazioni preconfigurate e coordinate tra loro  si collegano rapidamente e semplicemente alle unità produttive. Che si tratti del montaggio di microviti, della verniciatura con protezione antiesplosione integrata o del semplice addestramento del robot senza programmazione complicata: la gamma di nostre soluzioni ready2_use copre un vasto spettro di casistiche d'uso e viene costantemente ampliata.

KUKA ready2_pilot semplifica la messa in funzione dei robot. Il filmato mostra come il robot possa essere istruito senza una programmazione impegnativa.

Nuovi modelli di automazione resi possibili dalla collaborazione uomo-robot

Nella collaborazione tra uomo e robot (HRC), essere umano e macchina lavorano fianco a fianco: un modo totalmente nuovo di concepire l'automazione. L'uomo dirige e controlla la produzione, mentre il robot collaborativo, come LBR iiwa si fa carico dei lavori sgradevoli e scomodi. Grazie alle capacità sensoriali, il robot può lavorare a stretto contatto con l'uomo ed eseguire passaggi della produzione al suo fianco. 

In questo modo le imprese soddisfano i requisiti di salute e sicurezza mentre i lavoratori possono occuparsi primariamente delle attività che richiedono le capacità umane, come ad esempio la capacità di apprendimento, la percezione sensoriale o la creatività.

Industriële automatisering
Collaborazione fianco a fianco: la collaborazione uomo-robot consente modelli di automazione totalmente nuovi.

Oltre l'automazione: "iintelligence 4.0_beyond automation"

Grazie alla crescente automazione della produzione e alla messa in rete cooperativa di operatori umani e macchine, il mondo del lavoro è destinato a un profondo cambiamento. Nella fabbrica del futuro l'uomo mantiene comunque un ruolo centrale. I robot non lo sostituiranno, ma completeranno le sue capacità. Nasceranno così nuovi ambiti di competenze e nuovi profili professionali, in particolare nel campo dell'ingegneria meccanica e dell'informatica.

KUKA è sinonimo di Industrie 4.0 made in Germany. Con lo slogan "iintelligence 4.0_beyond automation", il nostro obiettivo è realizzare e sviluppare soluzioni di automazione intelligenti trasversalmente nei diversi settori. Per questo desideriamo sfruttare insieme ai nostri clienti l'opportunità di affiancare le macchine a lavoratori competenti, assicurare l'occupazione grazie a una maggiore produttività e migliorare l'efficienza e la flessibilità della produzione.

OK

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.