Taglio al plasma: la tecnologia
Il taglio al plasma è un processo di taglio per fusione:
un arco elettrico concentrato fonde il materiale localmente. L’avanzamento della macchina genera un taglio, il gas plasma garantisce la continua eliminazione del materiale morbido dal kerf e la tranciatura del pezzo.
Taglio al plasma automatizzato
KUKA utilizza già da molti anni il taglio al plasma automatizzato. Oltre a lamiere e profilati, vengono lavorati in modo economicamente redditizio componenti per l’industria automobilistica, macchine per l’edilizia, container, navi e costruzioni in acciaio. Una misurazione tridimensionale dei pezzi con sensori altamente precisi consente il rilevamento automatico della posizione nonché la compensazione della tolleranza durante il processo di taglio.
Taglio al plasma: i vantaggi
Grazie ai nostri programmi di taglio automatizzati possiamo attuare i vostri piani con rapidità e in modo mirato all’obiettivo.
Usando la generazione automatica di programmi per il taglio al plasma, il vostro sistema di produzione sarà in grado di movimentare un’ampia varietà di prodotti. Inoltre avrete la possibilità di produrre con efficienza piccoli loti, già a partire da un numero come uno.
I requisiti specifici di ogni componente determinano il processo di separazione più adatto. Chiamateci e insieme troveremo la tecnologia adatta per la vostra produzione.