ティモ・ボル:パーフェクトマッチ

過去数年間、ティモ・ボルとKR AGILUSは激しい対戦をしてきました。今日はすべてが異なります。2016年、卓球界のスーパースターと弊社のロボットは完璧なユニットを形成しています。ご自分の目でお確かめください。

ロボットと調和したティモ・ボル

2016年は思考を一変させる年 – それは弊社にとっても、そして弊社のブランド大使であり、2016年のリオデジャネイロ・オリンピックでドイツの旗手として登場する栄誉を得たティモ・ボルにとっても同様です。

2つの動画「対戦」と「リベンジ」で、ティモ・ボルはKUKA KR AGILUSとスピードおよびスキルを競いました。両者はまず切迫した卓球の試合を行った後、グラスハープにも挑戦しました。

新しい動画「パーフェクトマッチ」では、ティモ・ボルが新しいKUKAロボットと対面します。彼は移動型プラットフォームKUKA omniMove上のKR titanと、完璧な調和の訓練をします。

機械対人間は昨日のことです。2016年には、ティモ・ボルは「パーフェクトマッチ」で、ロボットと共同作業を行います。

弊社はオンラインでも最善のサービスを提供するためにCookieを利用しています。詳細はこちらをご覧ください

同意