KUKA 어워드

전 세계 최고의 개발자와 젊은 연구자들이 로봇 경진대회에서 자신의 능력을 측정합니다. KUKA는 프로젝트 협력업체이자 후원자로서 이러한 수많은 경진대회에 참가합니다. 당사의 목표는 혁신의 가속화, 기술 이전의 촉진, 그리고 재능의 발견입니다.

KUKA Innovation Award

2014년에 KUKA는 자체 과학 경진대회를 설립했습니다. 이 경진대회는 모든 범위의 로봇 커뮤니티를 대상으로 합니다. 개발자, 졸업생, 기업이나 대학의 연구팀이 참가할 수 있습니다. 우승자에게는 20,000유로의 상금이 부상으로 수여됩니다.

Innovation Award에서 참가자들은 KUKA가 규정한 작업에 대한 아이디어를 개발합니다. 최고의 팀은 KUKA 하드웨어와 함께 자신의 프로젝트를 구현하고, 그 결과물을 하노버 산업 박람회와 같은 주요 박람회에서 전문가로 이루어진 청중들에게 선보입니다. 

이 과학상을 통해 KUKA는 연구에서 산업 부문으로 기술 이전을 장려하고, 로봇 기반 자동화 시스템 분야에서 혁신적인 개발을 촉진합니다. 

여기에서 KUKA Innovation Award 및 지난해 수상자에 관한 자세한 정보를 확인하십시오. 

KUKA Innovation Award는 최고의 아이디어에 시상합니다. 여기 2016년 우승자가 자신의 혁신을 소개합니다.  

EuRoC: European Robotics Challenge

European Robotics Challenge는 로봇 경진대회에 큰 영향력을 행사합니다. 참가자는 총 4년 동안 세 가지의 주요한 산업 도전 과제를 극복합니다. 유럽 프로그램은 2014년에 시작되었습니다.

참가팀은 "Hyperflexible working cell(고유연성 작업 셀)", "Shop Floor Logistics and Manipulation(작업 현장 로지스틱스 및 조작)", "Plant Inspection and Serving(공장 검사 및 정비)"의 세 가지 범주에서 경쟁합니다. 참가자는 최신 하드웨어에 접근할 수 있으며, 실제 사용자와 접촉할 수 있습니다. 참가 자격을 부여받은 후 참가자들은 실험실 조건 아래에서 자신의 개발을 테스트하고 마지막으로 사용자 측면에서도 테스트해야 합니다.

독일 항공우주 센터, 프라운호퍼 연구소 또는 나폴리 대학과 같은 협력 기관과 함께 KUKA는 프로젝트 협력업체로서 European Robotics Challenge를 적극적으로 지원합니다. European Robotics Challenge의 목표는 혁신을 촉진하고 유럽 산업의 선도적인 역할을 강화하는 것입니다. 

여기에서 EuRoC에 관한 모든 정보와 현재 상태를 확인할 수 있습니다.

European Robotics Challenge에서는 산업 관련 중대한 도전 과제를 극복해야 합니다. 

RoboCup@Work

매년 세계 각국의 팀이 RoboCup에서 자신의 모바일 로봇을 가지고 서로 경쟁합니다. 로봇 축구 경기 같은 분야에서 연구자, 과학자, 발명가는 자신의 능력을 측정할 수 있습니다. RoboCup@Work 리그에 참가한 팀은 이곳에서 산업 환경의 도전 과제를 해결합니다. 

참가팀은 특별히 연구에 도입되는 KUKA youBot을 통해 로봇과 사람이 협력하는 미래의 공장 개념에 영감을 받아 사람들과 협력하여 복잡한 작업을 극복해내야 합니다. youBot은 그리퍼를 갖춘 로봇 암이 탑재된 전방향 모바일 플랫폼입니다. 

RoboCup@Work는 특히 더욱 유연한 개별 프로세스가 필요한 소규모 회사의 요구에 맞춰져 있습니다. 경진대회에서 개발된 솔루션은 부품 처리부터 로지스틱스 서비스에 이르기까지 인더스트리 4.0과 인간-로봇 협업 분야의 새로운 응용 범위를 개척하는 데 도움을 줍니다.

여기에서 라이프치히에서 열린 RoboCup 2016의 모든 정보와 주요 사항을 확인할 수 있습니다.

2016 RoboCup@Work 팀  

European Robotics League

2016년 7월 초, SPARC는 라이프치히 RoboCup에서 European Robotics League를 시작했습니다. SPARC는 유럽연합 집행위원회(European Commission)와 업계 사이의 민관 협력 사업입니다.

European Robotics League에서는 전 세계의 팀이 산업, 응급, 서비스 로봇 분야에서 서로 경쟁합니다. 지역 경기와 큰 규모의 경연이 유럽 곳곳에서 열립니다. 각 팀은 매년 두 개의 경쟁에 참여할 수 있습니다. 점수는 경쟁 연도의 연말에 합산되며 리그에서 순위가 결정됩니다. 최고의 팀은 매년 개최되는 European Robotics Forum에서 시상됩니다. 

여기에서 새 European Robotics League의 모든 정보를 확인해 보십시오.

 

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인