KUKA recieves major order from Spanish automotive parts supplier

KUKA Systems GmbH Augsburg won a major order from a Spanish car parts supplier in the second quarter of 2012, to build several highly flexible manufacturing lines

2012년 8월 3일

The project comprises the entire engineering and construction for four lines that will manufacture car body parts such as front and rear sliding doors and tailgates for various types of vehicles. The contract includes building the pre-production assemblies. The order is valued in the lower double-digit million euro range.

Dr. Till Reuter, CEO of KUKA AG, says: "What's noteworthy about this product is the wide variety of models being assembled and the remote laser welding technology. The latter process enables parts to be welded from a considerable distance using a laser with a very high power density."

쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정