Robot systeem van Monogram personaliseert gewrichtsvervangende operaties

Monogram 로봇이 보조한 관절치환술 시스템의 개인화 

Monogram Orthopaedics가 더 나은 치료를 위해 LBR Med가 지원하는 혁신적인 관절치환술 접근 방식을 새롭게 개발했습니다. 맞춤형 임플란트와 최첨단 로봇 연마 기능을 결합하여 어떠한 환자에게나 필요한 것을 제공할 수 있도록 최적화된 솔루션을 만들어냈습니다.

연구에 따르면 약 5명 중 1명이 기존의 슬관절 치환술에 만족스러운 결과를 얻지 못했습니다. 그 이유를 추측하기는 어렵지 않습니다. 눈부신 각종 장비와 기술의 발전에도 이 수술의 접근 방식은 지난 50년 간 달라진 점이 거의 없었기 때문에 환자는 정교하지 못한 도구와 범용 임플란트를 사용해야만 했습니다. Monogram Orthopaedics 설립자 겸 의료 총책임자 Dr. Douglas Unis는 이와 같은 결점에 주목하여 환자의 개개인의 요구와 필요를 충족할 더 좋은 방법을 찾기 위한 연구에 돌입했습니다. 이미 시장에는 다른 수술용 로봇이 있지만 Douglas는 오래 지나지 않아 임플란트에 대한 새로운 사고방식을 구현하는 내비게이션을 지원하는 CT 기반(개인화된 수술 계획)으로 더 나은 로봇 시스템을 개발하는 것이 유일하고 최적의 방법이라는 것을 알게 되었습니다.

LBR iiwa Med
©Monogram

앞선 로봇 시스템으로 21세기에 맞는 관절치환술 구현

Monogram 로봇 시스템의 작업절차는 처음부터 마지막까지 환자 중심적입니다. 텍사스에 기반을 둔 이 회사는 전용 소프트웨어를 통해 CT 스캔부터 시작하여 환자의 해부학적 구조에 맞춤 임플란트를 3D프린팅으로 생성합니다. 또한, KUKA LBR Med는 CT 스캔을 사용하여 인쇄된 임플란트를 정밀하게 연마할 수 있도록 세부적인 수술 전 단계를 지원합니다. 외과의는 동일하게 통합된 협업 로봇을 사용하여 만든 개인에 맞춘 공간에 정형외과 임플란트를 삽입합니다. 이러한 결합을 통해 재수술 또는 불만족으로 이어지는 여러 부정적인 결과를 없앨 수 있습니다.

환자에게 최적화된 결과를 위한 최신 로봇 수술 시스템

Monogram Orthopaedics의 로봇 지원 시스템은 고효율의 로터리 절삭 시스템과 시야 방해요소 완화를 위한 추적 카메라가 장착된 KUKA LBR Med와 함께 제공됩니다. 로봇은 외과의의 감독 하에 모든 절삭 작업을 자동으로 수행합니다. Monogram은 안전을 위해 툴의 위치를 실시간으로 추적할 수 있도록 "폐쇄 회로" 아키텍처를 도입했습니다. Monogram은 또한 상호작용적 경계를 방지하기 위해 운동학적 반복을 이용합니다. 이 시스템은 자동화된 디지털 이미지 분석 알고리즘을 활용하여 3D 인쇄와 로봇 공학을 결합하여 지금까지 상상할 수 없었던 맞춤형 임플란트를 제공할 수 있게 되었습니다.


저희의 경험과 견해에 따르면 LBR Med는 업계 최고의 의료용 로봇입니다. LBR Med가 제공하는 성능, 테스트, 문서를 통해 업무가 훨씬 쉬워질 전망입니다.

Monogram Orthopaedics 최고 경영자, Benjamin Sexson
©Monogram

느슨해질 수 있는 위험요소를 최소화 시켜주는 차세대 임플란트

현재 관절치환술의 90% 이상은 골 시멘트 임플란트를 사용합니다. 일반적인 임플란트는 환자 개인의 해부학적 구조를 완벽하게 복원하지 못합니다. Monogram은 관절치환술에 시멘트를 사용하지 않고 압입하여 만든 임플란트만을 사용합니다. Monogram은 수술 전 계획과 3D프린팅 기능을 활용하고 수술용 로봇과 결합하여 임플란트가 뼈에 최적화되어 맞춰지도록 설계되었습니다. 그 결과 뼈가 성장하더라도 임플란트와 원활하게 결합함으로써 전체적으로 더욱 안정적이고 건강한 인공 관절을 선사합니다.

©Monogram

Monogram Orthopaedics는 다음 단계로 FDA로부터 510(k) 허가를 받으려 하고 있습니다. 또한 2021년이나 2022년의 AAOS(American Academy of Orthopedic Surgeons) 연례 회의에서 이 시스템을 공식적으로 공개할 계획을 갖고 있습니다.

쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정