KUKA의 지속가능성

KUKA의 지속 가능성은 기업 문화에 깊이 자리잡고 있습니다. 미래지향적인 기업으로서 우리는 모든 분야, 즉 사람과 제품 및 서비스 품질의 지속가능성을 위해 노력합니다. 이는 우리가 사회와 환경에 대한 책임을 지고 있기 때문이기도 합니다.

전 분야에 대한 지속가능성

KUKA에서 지속가능성이란, 환경과 자원의 보호를 위한 책임의식 있는 기업의 실천을 뜻합니다. 우리는 우리의 직원, 고객, 투자자, 사회, 나아가 환경에 대한 책임을 지고 있습니다. 그렇기 때문에, 우리는 기업이 안정적이고 지속 가능하게 발전되도록 노력하고 있습니다. 우리는 다음의 분야에서 지속가능성을 위해 노력합니다.

  • 사회 정책
  • 에너지, 환경 및 자원
  • 경제

사회적 지속가능성: 직원과 사회를 위해

우리 직원들의 건강은 우리에게는 가장 중요한 가치입니다. 우리는 유연하고 건강한 근무환경을 만들고자 하며, 거기에는 일과 가정의 양립 또한 포함됩니다. 그래서 우리는 지속 가능한 인사 제도를 위해 노력하고, 자율근무시간제, 홈오피스 및 Orange Care 탁아소 등을 통해 일과 삶의 밸런스를 지원하고 있습니다.

2012년 공익 협회인 Orange Care e.V.의 설립과 함께 우리는 한 걸음 더 나아가 사회적 기여도 실행하고 있습니다. 이 협회에서는 KUKA인들이 각자의 지역사회 활동에 참여하고 기부를 통해 도움이 필요한 이들을 후원하고 있습니다.

KUKA 직원들은 정기적으로 함께 운동을 하기 위해 모입니다.

사회 분야의 경영 시스템 및 인증제

지속 가능한 발전과 KUKA인의 건강을 보호하기 위해, 우리는 건축 현장 등에서 직원의 안전을 보장하는 품질경영시스템을 도입하였습니다. 여기에는 전반적인 보건 경영도 포함되어 있습니다. 현재 우리가 보유하고 있는 인증서는 다음과 같습니다.

  • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System, 안전경영시스템):
    바이에른 주 노동감사 및 경제부의 노동재해방지 경영시스템으로, 근무지에서 직원들의 안전과 건강을 비용 효율적으로 증진시키도록 설계되었습니다. OHRIS는 직원들이 스스로 적극적으로 작업안전과 건강보호를 고려할 수 있도록 하는 데 목표를 둡니다.
  • OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series, 안전보건평가규정):
    영국 표준으로 노동재해방지를 위한 경영시스템 인증에 대한 토대입니다. OHSAS 18001은 작업중 안전보건을 위해하는 위험요소를 다룹니다.
  • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme, 안전보건평가제계약자):
    안전보건에 관한 인증 시스템인 CHAS는 건설산업에 대한 인증제입니다. 구입사와 공급사 모두의 기업 안전보건 역량을 측정하는 기능을 합니다.
  • Berufundfamilie(’일과 가정’ 인증서):
    이 인증서는 가정 상황과 매 생애주기를 고려해주는 직장의 구성을 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 종사자의 삶의 질과 회사의 효율성이 향상됩니다.

환경 분야의 지속가능성: 에너지 및 자원 효율성

우리는 인구는 점점 늘어가고 자원은 점점 줄어드는 시대에 살고 있습니다. KUKA는 CO2 발생률을 줄일 수 있는 자원보존방법과 에너지 친화적 공정을 특히 중요하게 생각합니다. 그래서 우리는 녹색 기술 및 에너지 친화적인 산업용 로봇 KR QUANTEC 등의 제품을 활용한 에너지 친화적인 설비 시공법을 활용하고 있습니다.

본사인 아우구스부르크는 지역 열공급으로의 전환으로 환경 분야의 지속가능성에 기여합니다. 이를 통해 자사의 CO2 배출량은 18퍼센트 감소하였습니다. 더불어 우리는 아우구스부르크에서 매년 3만 5천 kWh의 태양열 에너지를 생산합니다. 이곳 지사의 모든 확장 및 신설, 현대화된 시설은 혁신적인 환경설계로 전환하였습니다. 그리고 법적 요건을 충족하고도 남는 수치에 도달했습니다.

또한 우리는 자원 친화적인 방법에 가치를 두고 제품을 지속 가능한 방법으로 수거하고 재사용하고자 합니다. 이런 이유로 우리는 고객들에게 교체 서비스를 제공하고 있습니다.

환경 분야 경영 시스템 및 인증서

우리의 환경 경영 시스템 및 에너지 경영 시스템 아래, 우리의 활동과 제품 및 서비스의 방법, 범위, 영향이 적정하도록 노력하고 있습니다. 그래서 우리는 이러한 경영 시스템을 부단히 개선하고 환경 오염을 피하고자 합니다. 이 분야에서 우리가 보유한 지속 가능성 인증서는 다음과 같습니다. 

  • ISO 14001: 국제 표준인 ISO 14001로 환경경영시스템의 요구사항이 충족됩니다. 이 표준은 지속적인 개선 프로세스에 중점을 두고 있습니다. ISO 14001은 특히 환경결산서, 환경성과지표 및 환경성과평가를 다루는 표준군에 속합니다.
  • ISO50001: 국제적으로 인정받는 이 표준은 에너지효율과 CO2 발생과 관련한 시스템적인 에너지 경영법의 설립을 촉진합니다. KUKA는 2016 년부터 ISO 50001 표준에 따라 운영되었습니다. 
  • VDA 6.4: KUKA는 관련 지사에 VDA 6.4의 인증을 받았습니다. 이 표준은 자동차산업 공급사에 관련하며 TÜV(독일 차량 정기 검사 협회)에 의해 수립되었습니다.

경제 분야 지속가능성: 장기적으로 생각하고 책임 있게 행동하기

KUKA는 지속 가능한 경제의 원리를 실천합니다. 우리는 장기적인 계획을 수립하고, 미래의 기술 개발을 촉진하며 이로 인해 발생하는 문제들을 극복해가고 있습니다. 

KUKA가 지속가능성 이니셔티브인 Blue Competence의 회원이 된 이유입니다. 이곳에서는 에너지효율, 제작공정의 최적화 및 공공재의 재활용 분야에서 독일 기계·설비 제작의 발전을 담당하고 있습니다.

더불어 KUKA는 ‘에너지·자원 효율적인 차체제조’ 합동프로젝트에서도 활동하고 있습니다. 이를 통해 자동차 제조 기술은 에너지와 자원을 더욱 보호하는 방향으로 설계될 것입니다.

경제 분야 경영 시스템 및 인증제

지속가능한 방법으로 경제 활동을 하기 위해서, 우리는 검증된 품질경영시스템을 도입하였습니다. 우리가 이 분야에서 보유하고 있는 인증서들은 우선적으로 다음과 같습니다.

  • AEO (Approved Economic Operator, 성실무역업체): 이 인증은 국제적인 유통망의 안전성을 신뢰도 높게 보증하는 기능을 합니다
  • ISO9001: 이 표준군은 품질경영시스템을 다루며 국내적·국제적 관계에서 상호 이해를 조성합니다.
  • VDA6 파트 4: 자동차 공급사로서 KUKA는 자사 표준인 VDA6 파트 4의 인증을 받았습니다. 이 표준은 자동차 산업에서 IATF16949가 인증되지 않는 부분의 요구사항들이 충족되었을 경우 이를 증명합니다.
  • IATF16949: 이 표준을 통해 시스템 및 공정상의 품질 및 고객만족도가 향상될 수 있습니다. 이 표준은 오류를 단순히 방지하는 것을 넘어 오류 발생시 추적하는 것에 초점을 둡니다.
  • EN/AS9100: 국제적으로 인정받는 이 표준은 항공우주산업상의 품질경영시스템으로 기능합니다. EN/AS9100은 ISO9001에 기초하고 있습니다.
  • ISO13485: 의료 분야에 있어서도 표준화된 품질경영시스템이 존재합니다. 이 중 하나인 ISO13485는 의료 상품의 설계 및 생산시의 요구사항을 규정하고 있습니다.
  • ISO3834: 용접 분야의 전문가인 KUKA에게는 이 표준 또한 중요합니다. 이 표준은 용융용접식 건축 부품과 조립 생산자에 대한 품질기준을 기술합니다.
  • Bekannter Versender (bV, 상용화주): 이 등급으로, 우리는 안전한 항공 화물을 보내는 기업으로 입증됩니다.
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정