위치를 선택하십시오:

국가

Prefbet의 혁신: 새로운 KUKA 팔레타이징 로봇은 콘크리트 생산을 개선합니다.

혁신은 발전의 원동력입니다. 선도적인 콘크리트 제품 제조업체 중 하나인 Prefbet의 소유주들은 이를 깨닫고 Lin-Tech 엔지니어들의 도움으로 규산염 제품을 위한 최첨단 자동 생산 라인을 설치했습니다. 이 프로젝트의 핵심은 KUKA 팔레팅 로봇입니다.


Prefbet은 KUKA 팔레타이저를 통해 고객의 니즈를 이해하고 생산 능력을 확장합니다 

콘크리트 생산 회사 Prefbet은 1992년부터 셀룰러 콘크리트, 레미콘, 콘크리트 제품을 생산하고 있는 폴란드의 선도적인 제조업체 중 하나입니다. 규산염 벽돌 제조를 시작으로 계속해서 성장하고 있습니다. “당사가 제조하기 시작한 규산염 벽돌은 역량을 확장하기 위한 노력의 일환입니다. 규산염 벽돌의 음향 특성으로 인해 다세대 주택용 규산염 벽돌에 대한 문의를 받았습니다. 고객의 요구 사항을 충족하는 것은 매우 중요합니다.”라고 Prefbet의 선도적인 에너지 엔지니어 Pawel Mieczkowski는 말했습니다.

새로운 KUKA 팔레타이징 로봇을 갖춘 새로운 규산염 제품 생산 라인입니다 

목표는 처음부터 명확했습니다. Prefbet의 규산염 벽돌은 최대한 높은 압축 강도를 유지하면서 음향 특성을 저해하지 않는 방식으로 차별화하는 것이었습니다. 회사는 생산을 시작하면서 완벽한 생산 라인을 만들어야 했습니다. Prefbet의 경영진은 처음부터 고급 프로세스 자동화를 가정한 최첨단 솔루션을 염두에 두었습니다. 폴란드 기업개발청(PAED)이 당사의 선구적인 접근 방식을 인정하여 규산염 제품의 자동 생산을 시작할 수 있는 보조금을 지원하였습니다.

KUKA 팔레타이징 로봇 KR 700 PA는 규산염 벽돌 팔레팅에 이상적입니다

팔레타이징을 위한 최고의 선택: KR 700 PA KUKA 로봇

Prefbet 공장에 새로운 생산 라인을 설립하는 작업은 종합적인 산업 기계 및 장비 건설에 수년간 전문 경력을 쌓은 엔지니어들로 구성된 Lin-Tech 팀이 담당했습니다. 제조된 규산염 제품을 팔레타이징하기 위한 로봇화 스탠드가 필요했습니다. Lint-Tech 엔지니어들은 제품의 특수성에 따라 강력한 로봇 KR 700 PA를 선택했습니다. 범위, 부하 용량, 생산성의 세 가지 주요 측면을 고려하여 결정했습니다. 


당사는 KUKA 전문가들과 처음부터 로봇의 용도에 대해 논의했습니다. 그리퍼의 중량과 스탠드의 생산성을 고려하여 결정했습니다.

Rafał Kromólski, Lin-Tech의 고객 컨설턴트

규산염 제품 팔레타이징을 위한 특수 그리퍼

KUKA 팔레타이징 로봇용 그리퍼 개발은 프로젝트 기간 동안 Lin-Tech 팀의 주요 과제 중 하나였습니다. 그리퍼는 KUKA 팔레타이저와 호환되어야 하며 Prefbet 규산염 제품의 무겁고 부서지기 쉬운 특성에 부합해야 했습니다. 또 다른 문제는 제어 시스템 준비였습니다. 팔레타이징 스탠드는 전체 생산 라인에 통합되는 동시에 다양한 제품을 취급할 수 있는 다기능성을 갖춰야 했습니다.

KUKA 팔레타이징 로봇 KR 700 PA는 자동 팔레타이징을 위한 완벽한 선택입니다

KUKA 팔레타이저는 콘크리트 산업의 혁신입니다.

“제가 알기로는 Prefbet이 KUKA 팔레타이징 로봇을 사용하기로 결정한 업계 최초의 회사입니다. 어려운 결정이었지만 경험이 풍부한 Lin-Tech로서 이 애플리케이션을 개발하기로 했습니다. 그리고 당사의 경험은 성공했습니다.”라고 Rafał Kromólski는 말했습니다. Prefbet과 Lin-Tech의 협업은 시작부터 놀라운 속도를 보였습니다. 규산염 제품 생산 라인 제작 계약은 2018년 8월에 체결되었습니다. 전체 라인은 완공된 후 한 해 정도를 더 거쳐 공식적으로 개시됐습니다.


라인은 9월 24일에 성대하게 개시됐습니다. 많은 고위 관리 분들은 작동하는 로봇을 눈으로 직접 확인했습니다. KUKA 로봇을 이용한 팔레타이징은 매우 놀라웠습니다.

Paweł Mieczkowski, Prefbet의 선도적인 에너지 엔지니어

로봇은 최고의 효율성과 정밀도를 제공합니다

“최근까지 로봇은 스타워즈의 기계처럼 접근이 힘들고, 비싸고, 부유한 회사만 이용할 수 있는 최첨단 기계 취급을 받았습니다. 하지만 모든 것은 변했습니다. 로봇은 매우 효율적으로 작동합니다. 로봇 기반 팔레트 시스템의 비용은 팔레트 스택커 및 기타 솔루션의 비용과 비슷합니다. Pawew Mieczkowski는 로봇은 팔레타이징이나 다른 애플리케이션에 관계없이 최고의 효율성과 정밀성을 제공하며 가장 어렵고 힘든 작업을 수행할 수 있다는 점이 중요합니다”라고 강조했습니다.

KUKA 팔레팅 로봇의 효율성과 정밀도는 매우 우수합니다

KUKA 팔타이징팅 로봇은 근로자의 삶을 편리하게 만듭니다

 “수 킬로그램에 달하는 벽돌을 한두 사람이 나르는 것은 매우 어렵습니다. 당사는 그런 일을 막기 위해 무던히 노력했습니다. 물론 직원이 계속 늘어나고 있지만 당사는 끊임없이 개발하고, 새로운 제품을 선보이고, 새로운 공장을 만들기 위해 노력합니다. 로봇은 아무도 해고하지 않습니다. 로봇은 작업을 쉽게 만들고 폴란드 동부의 평범한 공장에서 로봇이 잘 작동하고 있다는 사실은 상황이 변했다는 것을 증명합니다. 진보하는 것입니다.”라고 Pawel Mieczkowski는 강조했습니다.


가까운 KUKA 시스템 파트너 찾기

여기에서 귀사의 산업분야 또는 귀사가 필요한 솔루션에 적합한 파트너를 찾을 수 있습니다.