위치를 선택하십시오:

국가

KUKA가 메디컬 로보틱스 분야에서 "2020 글로벌 기업 어워드(Global Company of the Year Award 2020)" 상을 수상했습니다.

특별하고 진보적이며 가치있는 수상: 컨설팅 기업인 Frost & Sullivan사는 의료 로봇 기술의 시장을 분석하고 이에 KUKA의 LBR Med를 이 분야에서 가장 진보된 로봇 중 하나로 소개했습니다. Frost & Sullivan사는 KUKA의 로봇과 전체 의료 로봇 기술 분야의 혁신적 성과에 대해 극찬하면서 “올해의 기업” 상을 수여했습니다.

2020년 3월 12일


본사는 글로벌 컨설팅 회사로서해당 분야에서 혁신적인 성장과 큰 공헌을 한 기업에게 매년 상을 수여하고 있습니다. KUKA는 이러한 관점에서 Frost & Sullivan사에게 감동을 안겨주었습니다. 본 메디컬 로보틱스 분야의 상은 3월 11일 런던의 갈라쇼에서 아우구스부르크의 기업인 KUKA에게 돌아갔습니다. Frost & Sullivan사는 수상 여부를 결정할 때 KUKA 메디컬 로보틱스 분야 전체의 제품 포트폴리오를 고려했습니다. 이는 중량의 방사선 노즐 운반 등에 사용하는 고 가반하중의 대형 로봇에서부터 감각적인 소형 로봇까지 모두를 아우릅니다.


악셀 베버(오른쪽)가 "올해의 글로벌 기업 어워드(Global Company of the Year Award)"를 수상했습니다.

의료용 협업 로봇: KUKA의 LBR Med - 독보적 컨피규레이션 가능성 및 다목적성

특히 약 2년 전 시장에 출시한 LBR Med가 그 핵심입니다. 이 의료 기술용 로봇은 의료 제품으로의 통합을 위해 승인된 첫 번째 로봇이라는데 의미가 있습니다. 이 로봇은 특별히 의료용 요건에 알맞게 적용되어 있으며 진단, 재활, 성형 또는 수술실의 의료 시술 등에서 매우 다양한 용도로 사용됩니다.  Frost & Sullivan사는 의료 기술의 까다로운 환경에서의 다양한 적용 가능성에 근거하여 LBR Med를 시장의 가장 진보된 로봇들 중 하나라고 평가했습니다.


수상을 하게되어 매우 영광으로 생각합니다. 미래에도 우리는 로봇 기술을 의료 서비스에 접목하여 의료인들의 작업을 지원할 뿐 아니라 환자에게도 최선의 진단과 치료를 가능케 하는데 기여할 것입니다.

악셀 베버(Axel Weber), Medical Robotics 부사장