Escolha a sua localização:

País

Selecione um idioma:

KMP 600-S diffDrive: novos caminhos para a intralogística

Uma máquina robusta compacta que atende os mais elevados requisitos de segurança: a KMP 600-S diffDrive expande a oferta da KUKA na área de plataformas móveis. Com até dois metros por segundo a KMP 600-S diffDrive é rápida e também muito segura, graças aos scanners a laser e a detecção de objetos 3D. 

22 de julho de 2021


O colega livre de colisões eleva a intralogística a um novo patamar – sobretudo, na indústria de bens de consumo

Os requisitos às soluções móveis para a indústria são muito elevados. Com a plataforma móvel KUKA KMP 600-S diffDrive agora existe um novo sistema de transporte sem condutor, que apoia a intralogística de produção de forma rápida e com uma capacidade de carga de até 600 quilogramas. A KMP 600-S diffDrive é perfeitamente preparada para o árduo trabalho diário na produção industrial: graças à execução em IP 54 ela também opera de forma segura mesmo sob condições adversas, p.ex., sob água pulverizada e pó.

Máxima segurança, máxima flexibilidade

Todas as plataformas móveis da KUKA garantem aos colaboradores máxima liberdade de movimento sem cercas de proteção. Assim também a KMP 600-S diffDrive. Um scanner a laser no sentido principal de deslocamento monitora a área para frente. Opcionalmente a plataforma pode ser equipada com um segundo scanner no lado de trás – para elevadas velocidades no movimento para trás, se os tempos de ciclo o exigirem. “A segurança para nós é essencial”, diz Jakob Brandl, Portfolio-Manager na KUKA. “Por isso existem respectivamente oito zonas de segurança antes e depois da KMP 600-S diffDrive, que os clientes podem adaptar de forma personalizada – harmonizadas à velocidade do veículo e à aplicação.”
É possível configurar individualmente oito zonas de segurança antes e depois da plataforma móvel

Interfaces para todas as necessidades

Ainda neste ano a KMP 600-S diffDrive será expansível por meio de uma detecção de objetos 3D. Assim ela detecta obstáculos, que se encontram entre 30 milímetros e quatro metros acima do piso. A KMP 600-S diffDrive pode sequenciar múltiplas estações de trabalho e, para isso, fornece exatamente as possibilidades para o suporte de carga que o cliente necessita. Assim ela age, por exemplo, como Top-load AGV (“Automated Guided Vehicle”) e através do dispositivo de elevação integrado pode levantar paletes e caixas de papelão até uma altura de 60 milímetros. Alternativamente ela pode ser equipada com uma esteira transportadora
Dispositivo de elevação integrado: a KMP 600-S diffDrive pode levantar paletes ou caixas de papelão até uma altura de 60 milímetros

KUKA.NavigationSolution para navegação e gestão de frotas

A colocação em funcionamento da KMP 600-S diffDrive ocorre por meio de um controlador sem fio e a programação de aplicações é possível através de JAVA. Cada KMP 600-S diffDrive tem um tempo de operação de cerca de oito horas e pode ser recarregada em uma hora e meia. A KUKA.NavigationSolution monitora toda a frota: ela detecta o estado de carga das baterias e quais veículos estão conectados com o WLAN. Após a programação inicial do ambiente por meio de algoritmo SLAM, a solução de software assume a localização no ambiente (no próprio veículo), bem como a coordenação dos veículos (em um computador central). Através de parâmetros como. p.ex., distância e velocidade o gestor de frotas determina a melhor rota na rede viária – naturalmente, sem colisões.

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies