Para um drink no dispensador de bebidas robotizado totalmente automático

Ele consegue encher até 20 copos de cerveja por minuto com um acessório especial – sem derramar uma gota sequer: no dispensador e misturador de bebidas totalmente automático da BAIER Engineering GmbH, um robô KUKA do tipo KR CYBERTECH prepara drinks de forma segura e precisa como um barman.

15 de julho de 2019

KR CYBERTECH em uso como bar robotizado único do mundo

Com o robô atendente Schank-Robot a BAIER Engineering GmbH desenvolveu o primeiro dispensador de bebidas totalmente automático do mundo. O sistema surgiu em uma cooperação com a Escola Superior Aalen e especialistas do ramo de bebidas. Como barman é usado um robô KUKA do tipo KR CYBERTECH: o robô barman mistura coquetéis, tira bebidas, serve e cobra. "O robô atendente 'Schank-Robot' é, ao mesmo tempo, uma atração e barman profissional", descreve Thomas Baier, fundador e diretor da BAIER Engineering, as características especiais do bar robotizado profissional.

Robô KUKA como barman, que mistura coquetéis

O software e a tecnologia para o dispensador de bebidas originam da BAIER Engineering, o braço de robô da KUKA: atrás do balcão está um robô da série KR CYBERTECH. Assim que entra um pedido através do touchscreen, o braço do robô apanha o copo certo. Ele enche o copo no dispensador de bebidas e serve a bebida no balcão. Coquetéis, chopp, softdrinks sem álcool  o sortimento de bebidas pode ser programado individualmente de acordo com o evento. O pagamento é feito por cartões chip especiais – através dos quais o robô barman também verifica se o cliente tem a idade mínima para a bebida escolhida.

O robô KUKA do tipo KR CYBERTECH prepara drinks como um barman.

O bar robotizado está pronto para o uso a qualquer hora


As vantagens do dispensador de bebidas são óbvias. Independente se três dias em uma feira ou à noite no evento da empresa: o robô KUKA está pronto para trabalhar como barman vinte e quatro horas por dia. E ele não se cansa. "O nosso robô atendente 'Schank-Robot' mistura coquetéis e tira cerveja com qualidade constante. Ele trabalha de forma limpa, segura e eficiente", explica Baier. Visto que o dispensador de bebidas está instalado sobre um reboque de um eixo, ele tem boa mobilidade. A câmara de refrigeração está integrada, basta uma conexão de energia elétrica. Ao mesmo tempo a segurança de operação está garantida através da superestrutura do reboque. O bar robotizado pode ser usado em muitas ocasiões – da gastronomia de eventos, passando por comemorações especiais de aniversário, até festas populares.

Grande procura: o robô atendente é um convidado apreciado em qualquer evento.

O desafio era integrar um robô com espaço de movimento suficiente no equipamento. O KR CYBERTECH tem os graus de liberdade necessários.

Thomas Baier, Diretor da BAIER Engineering GmbH
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies